事例

どのようにして成功を収めるか

自動車製造、風力タービン、クルーズ船、空港など、リタールのソリューションの用途は多岐にわたります。お客様のご要望をお聞かせください。リタールの総合的なノウハウにより、最適なソリューションとサービスを提供いたします。以下のお客様の事例から、どのようなメリッが得られ、成功を収めることができるのかをご参照ください。

Lidl Finland

スマートショッピング

そしてまた、買い物リストの一番上にあるにもかかわらず、棚にコーヒーがないのです。フィンランドのLidlでは、リタールのIT部門が棚に常に十分な在庫を確保するため、このようなことは起こりません。

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

"AXの方がはるかに柔軟性がある"

パネル製作やスイッチギヤの製造において、手作業は多くの時間を消費する作業の一つです。より扱いやすく、より速く、より自由に設計できる、真のペースセッターとなるソリューションが求められているのです。Meurer-etechnik社は、リタールの新しいAXコンパクトエンクロージャを採用し、生産効率の向上を図っています。

SBRS GmbH

雨や日差しから守られて

ドイツのフライブルク市は、気候にやさしい電気バスを導入しています。これらのバスは、リタールのコンポーネントを組み込んだSBRS GmbHの独創的な充電インフラを利用しており、厳しい天候や不正アクセスから理想的に保護されています。

thyssenkrupp Steel

ティッセンクルップスチール、リタールエッジデータセンターでITインフラを拡充

リタールのエッジデータセンターは、thyssenkrupp Steel (ティッセンクルップスチール)が鉄鋼の幅広い生産プロセスのデジタル化を進めるために、実際の生産現場で必要なITリソースを迅速かつ柔軟に構築するために役立っています。このために同社敷地内に設置されたリタールのITコンテナは、クラウド接続を組み込んだエッジデータセンターとして運用されています。

スイス南東鉄道

スイスの鉄道会社SOB社と卓越した可用性を実現する未来志向のデータセンター

スイスの地方鉄道会社Schweizerische Südostbahnにとって、列車を時間通りに運行させることは最優先事項であり、極めて信頼性の高いITが必要不可欠です。

トリチウム

すべての人にE-モビリティを

リタール製品の国際的な供給力と品質が、トリチウムからの受注の決め手となりました。リタールのソリューションは、充電ステーションの繊細な電気部品を環境の影響から保護するためにも使用されています。

Songdo

韓国のスマートシティ

スマートシティは、ネットワーク化されたハイテク環境で、住民の個人生活や職業生活を向上させ、さらに持続可能な都市となるよう設計されています。その代表的な例が、韓国の巨大都市、仁川(インチョン)の新市街地です。ここには、リタールが設計した未来型のデータセンターが設置されています。

Elektro Löscher

スモールビジネスのための自動化ソリューション

リタール・オートメーションシステムズのオートメーション・ソリューションに投資し、新規顧客を獲得した、小さな電気エンジニアリング企業

ドゥブロブニク空港

Rittal data centre ensures high availability, reliability and quality

安全性の高いデータセンターは、あらゆる空港の円滑な運営に欠かせないものです。ドゥブロブニク空港は24時間オープンしているため、ITインフラの信頼性、可用性、安全性、品質が、契約を締結する際の最も重要な基準となっています。

ツヴァイフェルポミーチップス

リタールハイジェニックデザイン(HD)エンクロージャーが品質に貢献

ツヴァイフェルポミーチップスの食品製造は、厳しい規制に従っています。リタールのステンレス製エンクロージャーは、社内の品質基準や国際的なISOやIFSの要求事項への準拠を保証するのに役立っています。

バウアーシステム

信頼性の高いデータをあらゆる場面で

エンド・トゥ・エンドの自動化と全工程の一貫したデジタル化は、パネル製造やスイッチギア製造の成功要因となっています。

ARRI

新しいデータセンターにレッドカーペットが敷かれました

近年、デジタル技術は映画産業に大きな変革をもたらしましたが、それはビッグデータを意味します。これらの膨大な量のデータを迅速かつ確実に処理することは、映画製作者が直面する主要な課題の1つです。このため、映画機材メーカーのARRIは、リタールと提携し、ITインフラをアップグレードしています。

Schaper Steuerungstechnik

VX25を使ってみて

この中堅スイッチギアメーカーが直面する大きな課題の1つは、スイッチギアを時間通りに生産し、要求された納期を遵守することです。リタールの新しいVX25は、フィールドテストにかかる時間を大幅に短縮しています。

WUND Group

スムーズで安全なスパ運用を実現

大量のデータを24時間体制で処理し、顧客がスムーズに実行されるプロセスに頼ることができるようにするためには、データセンターのフェイルセーフ運用が絶対条件となります。このため、ドイツ全土にあるWUNDグループのスパ施設では、リタールエッジデータセンターの自律化と標準化が重要な役割を担っています。

Dormann + Winkels

RiLine Compactで設置時間を短縮

何度も、Dormann + Winkelsは、小さな補助ドライブ用の電気部品を収容するのが難しいことに気づきましたが、リタールには解決策があります。

シンクロエンジニアリング株式会社

記録的な速さで完了したエンクロージャー・プロジェクト

10時間から90分に - リタールのオートメーションソリューションは、スピードと正確さでエンクロージャを加工します。

Schaltanlagenbau GmbH Westermann

スイッチギア構築における自動化生産

エンクロージャー内の部品配線では多くの手作業が必要とされます。Eplanのソリューションは、作業の効率化をお約束します。

SUISA

データセンターで音楽を

1960年代に建設されたSUISAの古いデータセンターの冷却システムは、150m²のエリア全体を覆っていました。リタールはこのスイス企業に、信頼性とエネルギー効率に優れたソリューションを提供しました。

プレンゲ

ステンレススチールの高速・自動加工

リタールオートメーションシステムズの新しいレーザーマシニングセンターにより、Plengeはステンレススチール製エンクロージャーの注文をより迅速かつ容易に処理することができるようになりました。

カーギル社

プロセスの安全性を保証

国際的なグループであるカーギル社は、プロセスの高い信頼性を確保するためにリタールの冷却ユニットを採用し、あらゆる専門的なサービスの恩恵を受けています。

カスタマーアプリケーション

100%の可用性

米国最大手の通信プロバイダーが、新しい研究・試験施設用に冷却・監視ソリューションを含む柔軟な構成のITラックを必要としていたとき、同社はリタールに求めていたものを見つけました。

GSA Elektrotechnik und Engineering

小型スイッチギア用モジュラーシステム

GSA Elektrotechnik und Engineeringは、最大80Aを必要とする明確に設計されたコンパクトなエネルギー分配システムを探していました。RittalのRiLineCompactが理想的なソリューションを提供しました。

Haberkorn GmbH

Haberkorn社向けのコンパクトで将来性のあるコンテナソリューション

Rimatrix S コンテナ シングル-6 バージョン、エネルギー効率の高い冷却のためのフリークーリング 2台目の同じRiMatrix Sコンテナをバックアップバージョンとして使用し、最高の信頼性を実現 空調を40%節約

Van Meer Industrial Services

最先端のモーターコントローラー

オランダのVan Meer Industrial Servicesでは、新しいデジタル・プロセス・コントローラーがデザイン、設計、最終組み立てを最適化しています。

マイヤー・ヴェルフト

ITシステム整備の必要性

「Norwegian Joy」は、ドイツのパペンブルク市にあるマイヤー・ヴェルフト造船所で建造された史上最大の船です。リタールの強力なITシステムにより、4000人以上の乗客と約2000人の乗組員が海上で最適な快適さを享受できるようになりました。

STIWA Automation

80%のエネルギー削減

STIWA Automation社は、定期的にエネルギー消費量を測定しています。場合によっては、機械が動くために必要なエネルギーが、空調のために必要なエネルギーよりも少なくなることがあります。同社は現在、Rittal Blue e+シリーズのエネルギー効率の高い冷却ユニットを使用して、エンクロージャーから熱を放散しています。

B. Braun

インダストリー4.0の要件を一瞬で満たすデータセンター

世界有数の医療技術・医薬品メーカーであるB.ブラウンのIT専門家は、新しい最先端の生産施設に対応するため、現場のITインフラを迅速に拡張するという真の課題に直面しました。

ガートナー・エレクトロテクニック

エンクロージャーの自動加工技術で成長する

ガートナー・エレクトロテクニック社は、ビジネスを成長させるには、人、インフラストラクチャ、および機器に投資する必要があることを理解しています。 オーストリア北部に拠点を置く電気工学会社は、リタールのPerforex LC30153Dレーザー加工センターでプロセスの自動化と成長を目指しています。

エアバス

飛行シミュレーションによる安全性試験

A320がハンブルグ・フィンケンヴェルダーのエアバス工場の滑走路から初飛行に出るまでには、さまざまなテストやシミュレーションを正常に行う必要があります。その間、エンクロージャー内にある強力なサーバーやその他のハードウェアコンポーネントは適切に冷却されなければなりません。

バウムガートナー・オートメーション

説得力のある証明書

オーストリアのバウムガルトナー・オートメーション社は、主に建設業界向けに事業を展開しています。印象的な旗艦プロジェクトとして、リタールとの協業によるUAEの採石場の大型案件があります。

エネッツ社

高速で信頼性の高い、リタールのコンテナデータセンター

エネッツ社にとって、高性能でフェイルセーフなデータセンターは、ビジネスの成功を守るために不可欠なものです。エネルギー業界の500社を超えるエネッツの顧客も、リタールのコンテナソリューションに収容された同社のデータセンターが提供するITサービスの高い可用性に信頼を寄せています。

APEG

Perforexが作業時間を2/3に短縮

リタールオートメーションシステムズのPerforexを使用した自動エンクロージャ加工により、プロセスの完全な継続性が保証されます。

ネスレ スイス

研究所の衛生設計

ネスレは、サプライヤーから新しい機械を購入する際、最先端のプロセス技術、高い稼働率、衛生的なデザインを要求しますが、リタールも例外ではありません。

ニューマテクニック社

エンクロージャーコンストラクターはリタールの自動化ソリューションでコストを削減 します

イギリスのエンクロージャーメーカーであるニューマテクニック社は、自動化を使用して運用コストを削減する方法を探していました。そしてリタールで完璧なソリューションを見つけました。

バイテンスウォーターカンパニー

飲料水供給におけるデジタル化

オランダ最大の水道会社は、飲料水の供給をさらに確実なものにするため、ネットワークの「デジタル化」を進めています。バイテンスは、必要な測定データを収集するために必要なコンポーネントを、リタールの堅牢な屋外筐体に収容しています。

ユニバーサル・インベストメント

記録的な速さで設置されたデータセンター

資産運用会社であるユニバーサル・インベストメント社は、会社の成長に伴い、より広い敷地への移転が必要でした。このプロジェクトで最も時間を要したのは、フランクフルトに新しいデータセンターを設置することでした。リタールは、わずか6週間でデータセンターを提供しました。

マナー社

リタールとチョコレート工場

マナー社は生産拠点に多額の投資をしています。老舗企業の新本社には、リタールがITインフラを提供したデータセンターがあります。

シューベルト・エレクトリカル・システム

未来はオートメーションに託される

Schubert Elektroanlagen がスピードと品質の要件を満たすために、Perforex が役立っています。リタールのエンクロージャーの仮想構築は、EPLAN Pro Panelエンジニアリングソリューションの助けを借りて行われます。

EVVA

リタールBlue e+による省エネ

EVVA Sicherheitstechnologie社のCSR戦略には、持続可能性への取り組みが含まれています。リタールの新しい冷却ユニット「Blue e+」などの革新的なコンポーネントが、同社の省エネに貢献しています。

Meurer etechnik

投資で競争力を確保する

スイッチギアメーカーは、工場の自動化により、顧客の短納期要求に応えます。

南ホラント州

南ホラントは、リタールのITインフラを利用して水路を遠隔操作します

オランダの南ホラント州は、水路ネットワークに属する78の橋と水門を管理・維持しています。このインフラを制御するために、リタール製品を組み込んだ標準化ソリューションを開発し、橋や水門を開閉して船を通過させるなどのオペレーションを行っています。

Pezag Elektro AG

リタールによる配電の精密計画

Pezag Elektro AGは、スイスのシャフハウゼン市に建設されるスタジアムの厳しい要件を満たすために、リタールなどのパートナーの協力を仰ぎました。

Chindata

わずか7ヶ月でデータセンターを完成

新しいデータセンターをできるだけ早く提供することを命じられた、クラウド・コロケーション・サービスプロバイダーであるChindata Co. Ltd.は、クラウドとコロケーションサービスを提供する中国最大のプロバイダーの1つで、コンセプチュアルデザインと実装の支援にリタールを選択しました。

Xylem Services GmbH

Xylem Services GmbHは、リタールBluee+クーリングユニットで運用コストを削減します。

Xylem Services社は、スイッチギアの冷却にリタールのBlue e+クーリングユニットを使用することで、年間5桁の金額を節約しています。

TESVOLT

山腹のお湯

ドイツ山岳協会コーブルグ支部の山小屋では、太陽光発電システムと植物油による熱電併給プラントにより、カーボンニュートラルな電気エネルギーが供給されています。この山小屋では、温水シャワーや乾燥室、インターネット接続などが利用でき、リタールの標準化されたコンポーネントが重要な役割を担っています。

W. Althaus AG

パネル製造とスイッチギア構築における自動化

パネル製造やスイッチギアの構築には、まだまだ改善の余地があります。 スイスを拠点とするW.AlthausAGは、可能な限りすべてのプロセスを精査し、自動化しました。

ネスレ スイス

焙煎コーヒーのエネルギー効率

食品産業では、プロセス熱に加え、可能な限りエネルギー効率の高い連続冷却が求められます。冷蔵保存や急速冷凍から電気制御の冷却に至るまで、大量のエネルギーが必要とされるのです。

Commeo GmbH

ターンキーエネルギー貯蔵

蓄電システムの開発において、Commeo社はリタールのエンクロージャー技術による制御盤システム「VX25」を採用し、産業用途に適した全く新しいアプローチでシステム作りを行っています。

Ford Motorenwerke

冷房装置の点検と効率化により、節約の可能性が見えてきました。

ケルンにあるフォードのエンジン工場は、冷却ユニットの不具合により、1年の間に何度もシャットダウンを余儀なくされました。同社は直ちにリタールからの提案を受け入れ、メーカーに依存しない全冷却ユニットの在庫を実施し、さらに省エネの可能性を特定しました。

Weiling GmbH

Organic products at high speed

The Coesfeld-based organics wholesaler Weiling needed a new, stable IT infrastructure to handle the logistics associated with its rapid growth.

Alexander Bürkle

Electrical design with the digital twin

The company Alexander Bürkle, which employs around 800 people at 22 locations in southern Germany, is currently evolving from an electrical wholesaler to a service provider that offers intelligent engineering support for its customers in building...

US-Retailer

High-availability, energy-efficient e-commerce processes with Rittal

An online retailer in the USA used Rittal systems to modernise its warehouses’ IT infrastructure and is also saving energy as a result.

Bürger

Reliable protection of the electronic control functions during wet cleaning

“Maultaschen” (ravioli-like filled pasta cases) are a Swabian speciality and every day, nearly 1.5 million of them leave Bürger, a local, family-run business. State-of-the-art production and process technology and the highest hygiene standards are...

Celler Land Geflügel

Hygienic protection of the control electronics

Every day, more than 500,000 packs of fresh chicken leave Celler Landgeflügel. The highest standards of hygiene must be adhered to when preparing fresh poultry.

XPAR Vision

IT-supported manufacturing process monitoring

Extreme temperatures and ever-present dust in glass manufacturing are a big challenge for sensitive measurement systems. An IT infrastructure designed to withstand this kind of heat is therefore a must.

Voith Turbo

Energy costs reduced by 70 per cent

Voith Turbo discovered that switching the enclosure climate control technology used for the machining centres in its production department to state-of-the-art Blue e+ cooling units from Rittal could deliver considerable efficiency savings.

Ingela Ltd.

First an extended workbench – now a professional service provider

“We want to exploit the potential of automation fully” says Ingo Straub, Managing Partner of Ingela. This has set the stage for further stages of automation. Secondly, Ingela introduced EPLAN Pro Panel for its 3D enclosure configuration and routing.

Huuskes

Hygienically packed fire extinguishers

In addition to the need for food processing machinery to be hygienically clean at all times, the immediate production environment must also meet the highest standards of cleanliness. This also applies to seemingly unrelated equipment such as fire...

National Bank of Kuwait

System availability of 99.982%

Demanding an availability of 99.982 per cent and permitting downtime of just 1.6 hours a year, the Uptime Institute has high expectations when it comes to Tier III certification of a data centre. The challenge faced by the National Bank of Kuwait was...

CPS Case Packaging System

Well packed

The production hall of Dutch company CPS Case Packing Systems in Stramproy has a total of 54 Rittal VX25 large enclosure systems. They house electrical control components for the nine packaging lines the company is setting up for a Canadian manufacturer...

Bosch Rexroth AG

A chiller in the iron foundry

When temperatures reach 40°C, things get uncomfortably hot for electronics. In iron foundries, of course, it regularly gets even hotter. At its site in Lohr am Main, Bosch Rexroth GmbH runs its own foundry, which incorporates a sand preparation plant....

Italian retailer

Perfect service

An Italian supermarket chain is using an IT infrastructure from Rittal to provide a unique shopping experience for customers and ensure the relevant IT processes benefit from high availability.

Duim techniek

VX25 large enclosures’ simple installation saves time

Each smart control unit built by the approximately 30 employees at Duim techniek is one of a kind, requiring considerable time, skill and effort to create. The VX25 large enclosure system from Rittal is one way of saving assembly and installation time.

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Hybrid system for drilling vessels

Based in the Canadian province of Prince Edward Island, AKA provides solutions – incorporating components from Rittal – for open sea, offshore and industrial applications in the oil and gas industry, and also for supplying electricity at sea and on dry...

Thermia

Consistent data boosts productivity

The major challenge for medium-sized panel building and switchgear manufacturing companies lies in completing projects as efficiently as possible while also delivering a quality result. A high degree of automation and end-to-end data retention – from...

Use Case

Prepared for every strong wind

Whether in the forests of Canada, remote villages in Australia or on the North Sea, wind turbines are expected to provide reliable electricity for well over twenty years. To achieve this, the electronics inside must be safely protected against cold,...

Ceratec

Realising the Industry 4.0 vision with 3D engineering

Everyone is talking about Industry 4.0 and the way it will revolutionise manufacturing. At Belgian medium-sized enterprise Ceratec, too, the management team has embraced digital transformation.

Vidal Automatización y Control

Panel building and switchgear manufacturing trimmed for efficiency

Flexibility and rapid production are two of the main demands placed on panel building and switchgear manufacturing today. Vidal Automatización y Control has been facing up to these challenges and looking for ways to increase the efficiency of the...

Tophinke

Clean milk production

To ensure supermarket customers reaching for a yoghurt or a bar of chocolate never have any cause for concern regarding the cleanliness of the manufacturing process, all machinery, equipment and components in food production lines must have a hygienic...

Canal Marine & Industrial

A standardised system: hybrid drives on the Great Lakes

In 2019, the Great Lakes Towing Company based in Cleveland, Ohio, commissioned the first three tugs with hybrid propulsion. Rittal is also on board, supplying the switchgear technology for the electric drive.

CSP Terminal

When enclosures have to brave wind and weather

Sea air may be regarded as being healthy, but not for electrical installations. Electrical components are normally housed in an enclosure that provides the necessary reliable protection against environmental influences.

Bepacom

VX25 as the foundation of sustainable technology

When Bepacom was constructing its new, completely energy-neutral company building and choosing which enclosure technology to use for the necessary electrical engineering installations, the decision was an easy one to make. The VX25 large enclosure...

H&W Control GmbH

Leading with hydropower

For a plant on Panama's highest mountain, the Volcán Barú, H&W Control relied on enclosures from Rittal. Five bays - three for energy management with the RiLine 1600 A busbar system and two bays for plant control - were delivered to Panama.

Demando GmbH

A cutting-edge data centre for Kaiserslautern

Kaiserslautern’s growing importance as a location for IT companies has led to the Pfalz region being referred to as “Silicon Woods”. Alongside its own applications, Demando GmbH now also hosts IT applications for other local authority establishments in...

ATR Industrie-Elektronik GmbH

ATR Industrie-Elektronik GmbH: Fit for the US market with UL certification

Krefeld-based ATR Industrie-Elektronik GmbH constructed a switchgear system with a total of 150 metres of enclosures for a fibreboard production plant in the United States. To ensure problem-free acceptance in Barnwell, South Carolina, the system had to...

OSI Food Solutions

Hygiene for the burger industry

Pure hygiene – that is the claim made by OSI Food Solutions Germany, and it is backed up with the very latest technology.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Up to 1,500 wires in eight hours

Promoting automation is Andreas Ripploh’s goal. At his company, Ripploh Elektrotechnik & Engineering, for example, a Wire Terminal from Rittal is now in operation that significantly increases productivity in wire processing.

Fest GmbH

Twice as fast

Connecting auxiliary consumers in large control and switchgear systems has frequently been a complicated and time-consuming task involving a lot of manual work. Fest GmbH, a manufacturer of control and switchgear from Goslar in Germany has found a far...

Bosch Rexroth

Fifty percent less energy consumption

You should never underestimate the energy consumption of machine tools: cooling enclosures and spindles for instance account for more than 15 per cent of it. A test installation in a CNC lathe at Bosch Rexroth demonstrated that the new Rittal Blue e+...

Engie Fabricom

Robust planning data for easy conversion to VX25

To enhance project efficiency, a panel builder and switchgear manufacturer must fulfil two core requirements: data must be available from end to end, and must be of high quality. Belgium-based Engie Fabricom has demonstrated how this can be achieved.

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.

Diselcom

Switchgear system with form separation delivers robust safety

A modern recycling plant requires sophisticated facilities, such as the Complejo Medioambiental in Gipuzkoa in the south of San Sebastian – for which Spanish panel-building and switchgear specialist Diselcom recently implemented a Form 4b low-voltage...

Teaser Title

Teaser Headline

Teaser Introtext