オランダの水道管システムは、過去100年間の最も偉大なインフラストラクチャーの成果の1つです。そして、地下水ネットワークは、少なくとも気候変動の影響に適応しなければならないという理由から、発展を続けているのです。これはバイテンスウォーターカンパニーの水道管システムにも当てはまります。ユトレヒト、ヘルダーラント、オーベレルエイセ、フリースラント、フレヴォラントの各州では、毎日550万人がヴィテンズのサービスを利用しています。オランダ最大の水道会社である同社は、飲料水供給の信頼性をさらに高めるため、ネットワークを「デジタル化」しました。必要な測定データを収集するためのコンポーネントは、リタールの堅牢な屋外エンクロージャーに収容されています。 p>
エンクロージャーは壊れません。15年前に設置したリタールの屋外用エンクロージャーは、一度も交換する必要がなかったので、現在でも使っています。メンテナンスが簡単で、腐食に強く、優れた密閉性を備えています。結論として、手入れをする必要はありません。
モニタリングと低エネルギー消費
バイテンスウォーターカンパニーは、全長49,000kmの飲料水ネットワークの一部に、リアルタイム技術を使ってパイプネットワークで何が起こっているかを登録するセンサーを提供しています。電子部品は、屋外の筐体で収集された測定データをシステムに送信します。このシステムは、ウェブアプリケーションで利用することができます。異なるネットワークエリアの水圧ポテンシャルも、このシステムによって正確に記録されます。このようにして、顧客が飲料水の供給に問題を発見する前に、バイテンスはサービス技術者を派遣することができます。バイテンスは、このシステムの将来の相乗効果、すなわちエネルギー消費の削減と水質のさらなる監視を確信しています。水位と圧力の監視には、電子部品が不可欠です。パイプラインの機能を最適化するために、バイテンスは何十年もの間、これらのコンポーネントをリタールのアルミ製屋外筐体に収容してきました。
密閉型、軽量機能要件に応じてバイテンスは二重壁または単壁の屋外エンクロージャーを使用します。エンクロージャーにインストールされたコンポーネントが決定的な要因です。シングルウォールのリタールCSNew Basicエンクロージャーは、多くのケーブルを効率的に配線する必要がある場所ならどこでも使用できます。これらのエンクロージャーには、主に、気候制御への要求が低いパッシブシステムコンポーネントが含まれています。通気性のある屋根は、温度変化を抑え、結露水の発生を防ぎます。リタールCSNew Basicは、高品質の腐食保護、IP55までの高い保護等級、および汎用性により、電力損失の少ないすべてのアプリケーションに最適なエンクロージャーです。
機能要件
についてリタールCSNew Basicのエンクロージャーは、堅牢な3点ロックシステムと発泡ポリウレタンシールを装備しています。このシールは継ぎ目がないため、屋外用エンクロージャーは、ケーブルが挿入される底面も含めて密閉された状態になっています。ケーブル挿入口周辺は虫が入り込む危険性が高いため、高品質のグランドプレートを設置することがバイテンスにとって重要です。このような虫の侵入を防ぐことができなければ、誤動作を引き起こす可能性があります。リタールのエンクロージャーの耐用年数は、メンテナンスコストに好影響を与えます。エンクロージャーは、オンデマンドで提供されます。重量が軽いため、簡単に持ち運ぶことができます。今後数年間で、バイテンスはさらに電力供給網をデジタル化し、より多くの古い屋外用エンクロージャーを、繊細なコンポーネントを最適に保護するのに適した新しいリタールの屋外用エンクロージャーに置き換える予定です。これにより、監視システムのさらなる拡張が可能になります。その結果、何千ものセンサーによって最適化されたインテリジェントなネットワークが実現します。
概要
- プロジェクト
- バイテンス・ウォーターワークス
- 場所
- ズウォレ, オランダ
- 業界
- Infrastructure-Telecommunications
- チャレンジ
耐性のある長寿命の屋外エンクロージャーで必要な測定データのための機密コンポーネントの保護
飲料水供給の監視システムの拡張- ソリューション
二重壁または単壁の屋外用エンクロージャー、IP55
リタールエンクロージャーの耐用年数は、メンテナンスコストにプラスの影響を及ぼします p>