安全なエネルギー供給のためには、電気エネルギーの貯蔵がしばしば不可欠です。 一例は、チロル州のミエミング山脈の海抜1,900メートルに位置する、ドイツ山岳協会のコーブルク支部のアルペンヴェラインシュッテアルプス小屋です。この小屋の電力は、太陽光発電システムと植物油による熱電併給プラントによって、CO2ニュートラルで生成されています。太陽光発電システムで発電した電力を夜間でも利用できるように、蓄電システムメーカーのTESVOLT社が77kWhの容量を持つリチウムイオン電池をチロルの小屋に設置しました。そこに滞在する登山家やハイカーは、温水シャワー、乾燥室、そしてインターネットから恩恵を受けることができ、リタールの標準化されたコンポーネントが大きく貢献しています。 p>
リタールのおかげで、エネルギー貯蔵市場のあらゆる要求を満たすことができるようになりました。リタールのソリューションは、競争力のある価格と一貫した高い品質を提供するのに役立っています。
TESVOLTは非常に強力なバッテリーセルを搭載したエネルギー貯蔵システムを提供しています。風力、太陽光、水力、バイオガス、熱電併給(CHP)発電所との組み合わせで、エネルギー貯蔵ソリューションは、エネルギー供給において最大限の柔軟性を提供します。この蓄電システムは、産業界で使用されていることが証明されているだけでなく、世界中の険しい場所や遠隔地で必要とされる電力供給を確保することができます。
最高品質のコンポーネント
信頼性の高いエネルギー貯蔵システムには、いくつかのコンポーネントが調和して機能することが必要です。バッテリーセルのほか、エネルギー分配、気候制御、プラント監視などが含まれます。そして、蓄電システムが最大寿命の約30年を達成し、高い効率で動作するように、すべてが完璧に機能しなければなりません。TESVOLTがリタールのシステムコンポーネントのような最高品質のコンポーネントだけに頼っているのは、このような理由もあるのです。標準化された製品の種類が非常に多いため、技術的な柔軟性が高いのです。さらに、短納期も大きな特長です。コンポーネントは、関連するすべての規格に準拠し、最高の品質要件を満たしています。
安定性と柔軟性
最大 8 個のバッテリーモジュール(それぞれ 50 kg)を、安定したエンクロージャーに安全に統合することができます。フレキシブルに配置できるエンクロージャーは、熱、寒さ、湿気など、極端な環境要求にも耐えることができます。TESVOLTは、筐体だけでなく、配電、空調、監視にもリタールのコンポーネントを使用しています。同社にとって、新しい市場の要求に迅速に対応することが不可欠です。リタールの多様なコンポーネントは、TESVOLTが必要とする柔軟性を的確に提供しています。TESVOLTは蓄電システムの供給だけでなく、エネルギーシステム全体の計画に関するコンサルティングも行っています。現在、TESVOLTはその柔軟な電力貯蔵ソリューションを世界中に供給し、さらに高い競争力のある市場シェアを獲得しています。
概要
- プロジェクト
- Tesvolt GmbH
- 場所
- ルターシュタット・ヴィッテンベルク, ドイツ
- 業界
- Energy
- チャレンジ
アルプスの山小屋における太陽光発電設備と熱電併給設備の蓄電
蓄電システムの長寿命化
すべてのコンポーネントの完璧な相互作用(配電、空調、監視など)- ソリューション
-
リタールエンクロージャー、および必要なすべてのエンジニアリング基準をすでに満たしている配電、気候調整、および監視用のコンポーネント
柔軟な配置の可能性
熱、寒さ、湿度などの極端な環境要件に対する保護 p>