オランダの南ホラント州は、水路網にある78の橋と水門を管理・整備しています。このようなインフラを制御するための標準化されたソリューション、例えば、ボートの通行を可能にするための橋の開閉などを開発しました。このソリューションには、さまざまなリタール製品が使用されています。モジュール式で統合が容易なコンポーネントの導入により、メンテナンスパートナーであるEPC Groepは、低コストで信頼性の高いオペレーションを保証できるようになりました。 p>
リタールの協力のもと、熱回収システムに直接接続する冷却システムを開発しました。
橋と水門の遠隔操作
2006年、南ホランと州は、川や運河で船がスムーズに移動できるように、インフラの遠隔操作を行うことを決定しました。段階的に、その水門と橋は光ファイバーネットワークに接続されました。現在、電子操作と遠隔監視は、5つのコントロールセンターで行われています。これらのセンターでは、標準化された製品が使用されており、費用対効果の高いメンテナンス、信頼性の高い制御技術、そして水路のスムーズな交通を実現しています。コントロールセンターの1つは、アルフェン・アーン・デン・レインにある歴史的なグウスルイス垂直リフト橋の近くにある未来的な建物「Steekterpoort」にある。この施設は、南ホラント州にある24の可動橋を制御しています。
標準部品は信頼性を向上させ、メンテナンスコストを最小化する
南ホランと州の標準化されたアプローチは、カメラ システムとセンサー、およびリタールの TS IT ラックと LCP 冷却ユニットにまで及んでいます。これらの製品は、5つのコントロールセンターすべてに配備されています。これにより、メンテナンスの手間や停止を最小限に抑え、コスト削減を実現しています。さらに、同州はリタールとサービス契約を結び、機密部品のタイムリーな交換に対応しています。
持続可能な冷却への注力
長寿命と環境への配慮は、コントロールセンターのIT冷却システムの選択における決定的な要因でした。南ホラント州のインフラ管理機関のプロジェクト責任者であるティノ・ヴァン・アス氏は、次のように説明します。「リタールは2012年にラック型LCPクーリングユニットを発売しました。私たちはすぐに、このラックレベルのエネルギー効率に優れたアプローチの利点を認識しました。リタールとの協力により、熱回収システムに直接接続するソリューションが開発されました。データセンターの廃熱を利用して、コントロールセンターを暖めることができるのです。これにより、年間の電力消費量とCO2を大幅に削減することができました。
概要
- プロジェクト
- 南ホラント州
- 場所
- デン・ハーグ, オランダ
- 業界
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- チャレンジ
すべての橋と水門の電子制御と監視
コントロールセンターの冷却システムの長寿命化と多用途化- ソリューション
リタールTS ITラック、LCP(液冷パッケージ)により停電やメンテナンスコストを最小化
年間の高い省エネ効果