最大80Aを必要とするエネルギー分配システムを明確に設計し、コンパクトに組み立てるにはどうすればいいか。それが、GSA Elektrotechnik und Engineeringのチームが直面した問題でした。
ウィーンを拠点とするこの小さな会社は、コンサルティングやプランニングの専門知識からプログラミングやエンクロージャーの製造サービスまで、あらゆる種類の産業向けのプロジェクトを実施しています。熱回収プラントに関するこの質問に対して、同社はリタールのRiLine Compactバスバーシステムという正しい答えを見つけました。このモジュラーシステムは、シンプルなプロジェクトプランニングと迅速な組み立てを可能にします。接続システム、コンポーネントアダプター、ヒューズエレメントと組み合わせることで、バスバー一体型の基板システムはコンパクトなユニットを形成し、エンクロージャーに完璧に収めることができます。この配電システムは、最大電流125Aまでの小型制御機器やスイッチギアシステム向けに特別に設計されています。これこそGSAプロジェクトが必要としていたものです。
モジュラーシステムのすべてのオプションからプロジェクトに最適なソリューションを選択することは、大人向けのレゴに少し似ています。
高速で信頼性の高いRiLine Compact
型式試験済みの配電システムであるRiLine Compactは、さまざまなバージョンの保護装置やスイッチング装置に電力を供給することができます。完全にコンタクトハザードで保護された基板を使用したシステムは、組み立てを容易にし、速度を向上させます。コンポーネントを基板に差し込むだけで、機械的・電気的な接続を1回の組み立て工程で行うことができます。GSAチームは、この組み立ての容易さに特に魅了されました。また、スイッチング素子や保護素子などを簡単に接続するためのアダプターも用意されています。また、丸型導体接続用のアダプターや、モーターや電力制御用のさまざまな機能モジュールも用意されています。RiLine Compactは、組み立てが非常に速いだけでなく、完全に工具不要です。基板とシステムコンポーネントの両方を、驚くほど簡単かつ迅速に取り付けることができます。
GSAは、顧客のために合計4つのエンクロージャーにRiLine Compactを搭載しました。専門家は特に、シンプルで信頼性の高い機能性に感銘を受けています。標準化された規格に準拠したシステム技術により、このコンパクトなバスバーシステムは、IEC と UL の両方の市場向けの制御装置に使用することができます。GSAにとって、このシステムは最大125Aまでのすべてのアプリケーションに対応する完璧なソリューションです。
エッジの効いたデザイン
GSAは、企業が競争力のある大衆から際立つために、アイデアと柔軟性を利用することができると確信しています。また、デザインに関しても、ただ機能するだけでなく、最終的にプロフェッショナルに見えるようなソリューションを提供したいと願っています。このプロジェクトでは、RiLine Compactによって、間違いなくそれを達成することができました。