エンクロージャーコンストラクターは、リタールの自動化ソリューションでコストを削減します。イギリスのニューマテクニック社は、自動化による運用コストと間接費を削減する方法を探していました。祖の結果、 リタールで必要なソリューションを見つけました。Perforexマシニングセンターは、エンクロージャーの加工時間を短縮し、繰り返しの作業操作の精度を向上させ、専門の生産スタッフをより効率的に配置できるようにします。 p>
以前は4時間かかっていたプロジェクトを、今では20分で完成させることができます。同時に、品質も向上しています。
以前: 単純な作業と膨大な労力
ニューマテクニック社にとって最大の課題は、生産スタッフの非効率的な配置にありました。多品種少量生産のため、有能で高給取りのスタッフを、その能力に応じて配置することができなかったのです。「穴あけなどの最も簡単な加工をするために、人が必要だったのです。このため、多くのリソースとコストがかかっていました」と、マネージングディレクターであるジム・ベンターズ氏は言います。その救済策として、自動化ソリューションが必要だったのです。
現在:リタールPerforexによる自動機械加工
市場調査を行った際、エンクロージャーの建設会社は、すべての加工作業を完全に自動で行うリタールPerforex CNCマシニングセンターのことを知りました。コスト計算の結果、この機械への投資は、運用コストと一般コストを大幅に削減し、間違いなく成果が上がることが示されました。
高い再現性による品質の向上
自動化のもう一つの利点があります。「各筐体の加工時間は劇的に短縮されましたが、機械的な精度の高さにより、加工品質はさらに向上しました。生産性の観点からは、このマシンの最大の利点はその再現性です」と、ニューマテクニック社のプロダクションマネージャーであるアダム・ウィルソン氏は付け加えます。「この機械は一度セットアップするだけで、あとはすべて自動的に動いてくれます。パーツは確実に寸法精度が高く、公差の範囲内に収まっています。そして、これまで手作業で発生していたエラーも排除することができます」
概要
- プロジェクト
- ニューマテクニック社
- 場所
- ピーターバラ, イギリス
- 業界
- Electrical-and-Automation
- チャレンジ
自動化によるコストダウンと加工時間の短縮
再現性の向上
専門的な生産スタッフを効率的に配置- ソリューション
加工時間を短縮しながら、品質を最適化
繰り返し行う作業の精度を向上させる