近年、Universal Investment社 は飛躍的な成長を遂げ、そのため社屋の移転を余儀なくされました。さらに、プロジェクトの中で最もタイムクリティカルな項目である、フランクフルト/マインに新しいデータセンターを作成するという、さらに取り組むべき課題がありました。 このような背景から、Universal Investmentは、計画およびコンサルティングの専門会社であるCanzler Ingenieureと契約し、当初の想定より2か月早く移転を完了することを目的として、Rittal RiMatrix Sデータセンターの使用を計画した移転および変換プロジェクトの管理を支援しました 。
ルーム・ウィズイン・ア・ルームの原則により、既存のスペースを利用することで大幅なコスト削減を実現し、同時にプロジェクトのスケジュールを短縮することができました。
募集中です。ITのための新しい家
Universal-Investmentは、フランクフルト西部にある超近代的なIBCタワーにオフィスを構えました。オフィスフロアの1つに新しい従来型のデータセンターを設置する計画が立てられ、100平方メートルのスペースが確保されました。そのためには、オフィスを全面的に撤去し、冷却、電源、無停電電源装置(UPS)、警報システムなどの高度で冗長な技術インフラを用意する必要がありました。
設定済みですぐに使える
当初の計画では、データセンターのさまざまなコンポーネントは個別に契約されることになっていました。しかし、仕事を別々に発注するとなると、膨大な量の計画と、請負業者間の時間のかかる調整が必要になります。これでは、2014年夏に予定されていた移転が間に合うかどうか、疑問が残りました。
最終的に、チームは魅力的な選択肢を選びました。リタールのモジュール式データセンター「RiMatrix S」です。このソリューションは、1つの型番で発注し、ITラック、空調、配電、監視・IT管理用ソフトウェアなど、設定済みの完全なデータセンターをわずか6週間で設置することができます。複雑な作業を大幅に軽減することができました。RiMatrix Sは、タワーのオフィスフロアの1つに「ルーム・ウィズイン・ア・ルーム」として設置されました。
鋳鉄による保護
モジュラー・データセンターは、それ自体がセキュリティルームであり、物理的なアクセス制御システムが完備されています。また、火災、水害、煙害からさらに保護するための保護シェルが組み込まれています。停電の際には、RiMatrix Sに設置されたUPSユニットが最初に遮断され、その後にタワーのディーゼル発電機が起動して建物全体にバックアップ電力を供給します。
さらに、RiMatrix Sには防火対策が施されたソリューションが導入されており、建物内にさらなる安全装置を設置する必要がなくなりました。リタールのITセキュリティルームは、すでに欧州認証機関(ECB・S)の認証を取得しており、問題を簡素化することができました。 p>
概要
- プロジェクト
- ユニバーサル・インベストメント
- 場所
- フランクフルト・マイン, ドイツ
- 業界
- Finance
- IT-infrastructure
- チャレンジ
将来の拡張性を考慮した高可用性データセンターの新設
高いエネルギー効率の必要性、限られた時間での設置- ソリューション
標準化され、あらかじめ構成された2つのRiMatrix S Double 6を、ITラック、空調、配電、監視およびIT管理用ソフトウェアを含む「ルームインルーム」として設置
USVまたはディーゼル発電機による高い可用性