エネッツ社は、エネルギー分野を専門とするITシステムエンジニアである。2002年、創業者たちは、エネルギー市場におけるガスや電気の価格計算がいかに困難であるかということに気づきました。その結果、生産者、ネットワークオペレーター、地域や自治体の公益事業者に適したソフトウェアソリューションを提供したいと考えるようになりました。現在、エネッツ社は、ドイツのエネルギー業界をリードするシステムエンジニアの1人です。ソフトウェアとサービスは、同社のビジネスモデルの根幹を成すものです。500社を超えるエネルギー業界の顧客も、ITサービスの高い可用性に信頼を寄せており、エネッツ社はリタールのコンテナソリューションを使用し、自社のデータセンターを通じてこれらのサービスを提供しています。 p>
<p> 2つのリタールDCコンテナ、6つのLCPインライン(液体冷却パッケージ)、UPSシステム、CMC III監視ソリューション、ITラック、およびコールドアイルコンテインメント</ p>
最大限の力を発揮する
エネッツ社の急成長は、そのアイデアが本当に成功していることを示しています。わずか15年の間に、従業員は3人から100人以上に増えました。この間、エネルギー業界の多くの企業が独自のデジタル変革に着手し、エネッツが提供するサービスを含め、より多くのITサービスをコスト計算プロセスに統合してきました。例えば、同社は現在、多くのアプリケーションをSaaS(Software-as-a-Service)として提供し、顧客がインターネット経由で迅速かつ容易にアプリケーションにアクセスできるようにしています。このため、エネッツの社内ITインフラはますます圧迫されることになりました。2016年には、新たなデータセンターが必要となるほどのビジネスボリュームとなりました。既存の設備を単純に拡張することは選択肢になく、さらにパブリッククラウドのリソースを統合することも望んでいませんでした。新しいデータセンターは非常に迅速に設置する必要があり、また、最高のITセキュリティとフェイルセーフの基準を満たす必要がありました。そこで、同社敷地内のオープンスペースに設置されるリタールのデータセンター・コンテナの使用が決定されました。不可能を可能にする
プロジェクトは2016年に開始されました。要件としては、最高レベルの物理的セキュリティ、冗長性を内蔵したインフラ、最高レベルのエネルギー効率、そして何よりも短納期であることでした。目標は、2017年5月に新しいIT環境を立ち上げることでした。このような短期間での実現は、データセンター・コンテナで構成済みのコンポーネントを使用し、リスクなく迅速にインフラを構築できる場合のみ可能です。リタールのデータセンターの専門家は、エネッツ社が提供するパフォーマンスデータに基づいて、IT機器一式を収容する2つのITコンテナを構成し、現在会社の敷地内に建っています。
コンテナは、最先端の社内データセンターと同じように設計されています。ITラックのためのコールドアイル格納容器は、ITシステムのためのエネルギー効率の良い気候制御を提供します。屋根にはソーラーパネルが設置され、施設全体のエネルギーバランスをさらに向上させています。ラック上の空気/水熱交換器であるリタール液体冷却パッケージ(LCP)6台が、ビルトインの冗長性で冷却を担当します。2つのコンテナは12台のITラックに対応するスペースを提供し、現在4台が設置されています。
コンテナ内の別のテクノロジー・ルームには、UPSシステムが設置されています。冗長性が確保され、バッテリー電源で最大3時間までITオペレーションを保護することができます。このシステムは、すべてのサーバーとスイッチに、それぞれ独立した電源を持つ2つのパワーパックが供給されるように設計されています。万が一、長期間の停電が発生した場合、ディーゼルエンジンの非常用発電機で24時間システム全体に電力を供給することが可能です。
強固な基盤の構築
酸素還元システムにより、コンテナ内の空気の酸素濃度を低く保つことができ、裸火の危険性をほぼ排除することができます。このために酸素濃度を14パーセントまで下げています。また、技術室には消火器システムも設置されています。さらに、リタールのCMC IIIモニタリング・ソリューションは、温度、湿度、酸素濃度、煙の発生、ドアの開閉などのITラック内の主要パラメータを記録し、これらのレポートを中央ITコントロールセンターに送信しています。 データのセキュリティと高い可用性は、エネッツ社のビジネスモデルにとって重要な鍵となります。そのため、データセンターのすべてのコンポーネントには、電源やインターネット接続などの冗長性が組み込まれています。 p>
概要
- プロジェクト
- エネッツ社
- 場所
- ヒュッケルホーフェン, ドイツ
- 業界
- IT-infrastructure
- チャレンジ
エネルギー市場における電気・ガス料金の計算プロセスをITでサポート
アプリケーションはSaaSとして提供されます
高可用性を備えたパワフルでフェイルセーフなコンピュータセンター
迅速な実装とITセキュリティに対する最も高い要求、および冗長インフラストラクチャと可能な限り最高のエネルギー効率 p>- ソリューション
Two Rittal DC container, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Packages), UPS systems, CMC III monitoring solution, IT racks as well as cold aisle containment