ドイツ南西部の風光明媚な都市フライブルクに、新たな魅力が加わった。気候変動に配慮した電気バスが運行され、環境汚染防止に役立っているのです。このバスは、SBRS社の独創的な充電インフラとリタールのコンポーネントにより、風や天候だけでなく、乗客の出入りに対しても理想的な保護がなされています。
フライブルクの充電インフラ建設は、ブリュッセル、ミュンスター、オスナブリュック、ベニスで同様のプロジェクトを手がけてきたドイツ・ディンスラーケン市のSBRSが請け負うことになりました。このシステムインテグレーターは、充電器から避雷針まで、充電インフラ一式を開発、計画、供給しています。また、土木工事やケーブル配線工事も担当します。SBRSは、エンクロージャー技術として、リタールのToptecシリーズの屋外用エンクロージャーを選択しました。
電子バスは、断続的に充電すれば、わずか5~8分で"給油"でき、次の乗客はすでにバス停で待っており、AからBへ移動することができます。このバス停での中間充電は、パンタグラフによる自動接触で行われています。これには通常、屋外設置用に設計された基幹エンクロージャーから電力が供給されています。つまり、このエンクロージャーはあらゆる天候に耐えなければならず、感電の危険性など、人体に危険を及ぼしてはならないのです。充電ステーションは450kW以上の充電能力と最大1,000ボルトの出力電圧を持つため、この種の充電インフラに対する安全要件は高いものとなっています。
電気バスの充電ステーションはバス車庫とフライブルクのバスターミナル「ユーロパプラッツ」内に設置されています。保護等級はIP55で、物理的な接触やほこり、浸水に対する保護機能を備えています。
システムインテグレーターの SBRS にとって、リタールのエンクロージャー技術を選択することは当初から明らかでした。
リタールのエンクロージャーが採用しているモジュラーシステムを高く評価しています。リタール製品のおかげで、充電インフラを迅速かつ容易に開発することができます。また、この製品は世界中で販売されているので、私たちの国際的なプロジェクトにおいて、メリットとなっています。
フライブルクのバスターミナル「ユーロパプラッツ」のベースポイントには、電磁波を遮蔽するEMC設計のトプテック製屋外型エンクロージャーが設置されています。このベイ型エンクロージャーは、3つのポイントからアクセスすることができます。リタールは、温度管理用のファン&フィルターユニットを設置し、周囲の温度を利用してニーズに応じた換気を実現しています。ツインウォールエンクロージャーのコンセプトは、日射によるオーバーヒートを防ぐ「チムニー効果」を生み出します。この効果により、熱気を上方へ、そして屋根の突起を経由して外部へと導くことができます。また、ステンレスやアルミニウムなどの最高品質の素材を使用することで、高い耐腐食性を実現しています。