1965年以来、Schubert Elektroanlagen社は、プラント建設分野における電気技術および機械装置の市場で成功を収めてきました。同社は、環境、エネルギー、水の分野を専門としています。同社は、リタールのエンクロージャーマシニングセンター「Perforex」などを用いて、スピードと品質に対する要求に応えています。リタールのエンクロージャーの仮想構築は、Eplan社のエンジニアリングソリューションEplan ProPanelの助けを借りて行われます。
以前は、作業時間の3分の1は間違いなくエンクロージャーの機械的な構造に使っていました。それが今では10〜20%にまで短縮されました。リタールPerforexが行うボアホールとカットアウトは正確です。
先駆的な作業:エンクロージャーの自動加工 strong> h2>
毎年、約2,600平方メートルのエンクロージャーの表面が、さまざまなアプリケーションのために機械加工されています。エンクロージャーの3分の2はリタール社から供給されています。その大部分は、Rittal TS 8エンクロージャーとAEハウジングシリーズからのものです。
加速は続く
「以前は、エンクロージャの機械的な建設に作業時間の3分の1を確実に費やしていました」と マンフレッド・バンディオン 氏は振り返ります。「ソフトウェアのサポートがないエンジニアリングは、今日、想像を絶するものです。Eplan Pro Panelは、Schubert Elektroanlagen社でかなり以前から使用されています。このエンジニアリングソリューションによって、エンクロージャー全体をバーチャルに構築することが可能になりました。しかし、それ以上に重要なことがあります。エンジニアリングの結果得られたデータは、Perforexマシニングセンターによる加工の基礎となります。「さらに、リタールの3Dマクロを使用して、筐体やアクセサリーを作成します。この点で、リタールは他と比較して非常に進んでいます」とバンディオン氏は満足げに語ります。Eplanとリタールの相互作用により、両社は独自のプロセス加速を約束します。
概要
- プロジェクト
- Schubert Elektroanlagen Ges.m.b.H
- 場所
- Ober-Grafendorf, オーストリア
- 業界
- Electrical-and-Automation
- チャレンジ
スピードとクオリティの面での高い要求
- ソリューション
EPLAN Pro Panelによるバーチャルなエンクロージャー構築
設置後1日でPerforex BCを使用
プロジェクトの初期段階における顧客向け3Dプレゼンテーション
エラーと材料費の削減