挽いたカカオ豆の芳しい香りが漂うウィーン。マナー社は、100年以上にわたってオーストリアの首都で有名なナポリタン・ウエハースを生産しており、現在その生産拠点に大規模な投資を行っています。今後3年間で約4000万ユーロを投じて設備を拡張する予定です。マナー社の本社が再建される一方で、新しいデータセンターも設立され、そのITインフラを提供したのがリタールでした。
コストとエネルギーの削減が、コールドアイルシステムを選択した主な理由であり、リタールのプラスポイントでもあります。
食品産業全体を通じて、製品とその成分を追跡できるように、生産を徹底的に文書化することが重要です。そして当然ながら、この要件を満たすには、IT が完璧に機能するかどうかに大きく依存します。
共同計画
リタールのタスクは、データセンターにITラックを設置し、サーバーがスムーズに稼働するようにエネルギー効率の良い空調システムを配置し、温度、湿度、漏電を監視するための警報システムを用意し、冗長電源を実装することでした。データセンターの設計には、マナー社のITチーム全体が参加しました。
エネルギー効率に焦点を当てる
Manner社のサーバーは、14台のリタールTS ITラックに設置されました。これらのラックは、冷たい通路を形成するために、互いに向かい合った2つのスイートルームに配置されました。通路の封じ込めは、エネルギーバランスに有害な影響を与え、冷たい空気と暖かい空気の混合を阻止します。ドアと屋根の部品は、データセンター内の熱い空気と冷たい空気を分離します。気流が混ざらないので、冷却システムはより効率的に動作し、エネルギー消費量と空調制御技術の電力貯蔵量に有益な影響を及ぼします。
信頼性の高いメンテナンスが含まれています
マナーは、監視システムについてもリタールに目を向けました。Computer Multi Control III (CMC III)システムは、ラック内のセンサーで温度と湿度を監視し、漏れを検出するとアラームを発します。故障が発生した場合は、中央の故障表示システムからスタンバイチームへ通知されます。ただし、データセンターの完成は、リタールとマナーのコラボレーションに終止符を打つことはありませんでした。フルサービスパッケージは、特注の保守契約で締めくくられました。
概要
- プロジェクト
- Josef Manner & Comp. AG
- 場所
- ウィーン, オーストリア
- 業界
- IT-infrastructure
- チャレンジ
高いエネルギー効率
監視と電力供給によるITインフラの高い可用性- ソリューション
14 TS IT ラック:CMC III、LCP、PSM によるコールドアイルの監視