中国経済の予測は引き続き成長を示しています。 これにより、ITシステムとビッグデータセンターの需要も高まります。 ただし、多くの企業は、独自のデータセンターを構築する代わりに、クラウドからITサービスを調達することを希望しています。 これにより、ITハードウェアへの投資が不要になり、必要なIT容量に迅速かつ柔軟にアクセスできるようになります。 クラウドおよびコロケーションサービスの中国最大のプロバイダーの1つであるChindataCo.Ltd.は、新しいデータセンターを可能な限り迅速に実装するという任務を負い、そのために、構想および実装のパートナーとしてリタールを選択しました。 p>
リタールとの協力により、わずか7ヶ月という記録的な速さで、全く新しいハイパースケール・コンピューティングセンターを立ち上げることに成功しました。リタールの専門家は、冷却コンセプトとITラックのモジュール構造に関する革新的なアイデアで私たちを驚かせました。
Chindata社はすでに、中国の戦略的立地にある北京、深セン、上海、山西、河北の9つの大規模データセンターと、220の小規模データセンターを運営しています。新しいデータセンター「Guanting Lake New Media Big Data Industry Base」は、13万平方メートル以上の面積と最大16MWのIT出力を持ち、中国最大のデータセンターの1つです。
迅速なセットアップの成功要因の1つは、ビルの建設管理とリタールの専門家の間で行われた緻密な計画と連携でした。リタールは、モジュラー構造であらかじめ構成されたコンポーネントを、工事の進捗に合わせながらデータセンターに順次導入していきました。このように綿密に調整された手順とモジュールコンセプトにより、最終的に、わずか7ヶ月という記録的な期間で完全に機能するデータセンターを設置することが可能になりました。
新しいハイパースケールデータセンターでは、リタールはリタールTS 8エンクロージャーシステムの改良型を設置しました。このバリエーションでは、ITラックは52の高さユニットを備えています。インテリジェントなラックエネルギー配分モジュールにより、Chindata社は個々の引き出しを制御し、監視モジュールを使用してエネルギー消費量を正確に取得することができます。8000台以上のリタールTS8 ITラックと250台以上のホットアイルコンテインメントシステムが設置されています。Chindata社はすでに、さらなるクラウドデータセンターの建設を計画しており、将来的にもリタールを構想・導入のソリューションパートナーとして頼りにしていく予定です。 p>
概要
- プロジェクト
- Chindata
- 場所
- 北京, 中国
- 業界
- Colocation
- IT-infrastructure
- チャレンジ
限られた時間の中で、新しいデータセンターを構築
130,000平方メートル、IT出力約16MW- ソリューション
建物の建設管理とリタールの間の正確なプランニングと調和
事前構成されたモジュラーコンポーネントの展開
8,000以上のTS8 ITラックと250のホットアイル格納システム