SOB(Schweizerische Südostbahn)は、スイスの地方鉄道会社で、地方政府と中央政府が共同で所有しています。年間約1,300万人の乗客に利用されています。列車の時間厳守は最優先事項であり、そのためには極めて信頼性の高いITが必要です。停電を最小限に抑えるため、SOBはバックアップデータセンターの設立を決定し、リタールに新しい施設の設計、計画、構築を依頼しました。
リタールは、本当に信頼できるパートナーです。彼らは私たちの信頼に応え、まさに私たちが必要とするインフラを、時間通り、予算通りに提供してくれました。
限られたスペースの効率的な利用
バックアップデータセンターを設置するためのスペースは限られており、不規則なフロアプランもありました。そこで、リタールスイスはこれらの制約に適したレイアウトを設計しました。このソリューションには、エンクロージャーシステム、インロー冷却とUPSの統合、およびセンサーによる監視が含まれています。このソリューションは拡張性があるため、SOBは高い投資保護機能を備えることになります。
献身的なチームによるエンド・トゥ・エンドのプロジェクト遂行 h2>
リタールは、プロジェクトを管理および実行し、すべての建設活動を効率的かつ効果的に整理および調整するために、全体的なアプローチを取りました。指定された設置スペースが準備されている間に、リタールはエンクロージャーと対応するコンポーネントを構成しました。 事前構成されたシステムがまとめて供給され、インストールされました。 つまり、SOBには、ITハードウェアを設置する準備ができたターンキー機器室が用意されました。
SOBは、真にエンド・トゥ・エンドのサービスを提供するというRittalの取り組みを称賛しています。 エンジニアリング、計画、および実装は、細心の注意を払って、そして最高の専門家の基準に従って実行されました。 p>
概要
- プロジェクト
- Schweizerische Südostbahn AG
- 場所
- ザンクト・ガレン, スイス
- 業界
- IT-infrastructure
- Rail
- チャレンジ
限られたスペースに適した、バックアップデータセンターの構想、計画、実現
- ソリューション
モジュール式でアクセスしやすいデータセンター、モジュール式でカスタムメイドのラックシステム、インロー冷却、センサーによる監視、UPSユニットを統合