スイスのシャフハウゼン市に、収容人数8,000人を超える最高級のサッカースタジアムが建設されています。 多機能スタジアムは他の大規模なイベントにも適しており、小売/オフィススペースは屋外で借りることができます。 巨大な屋根内太陽光発電システムは、必要な電力のかなりの部分を生成します。 スイスの会社PezagElektroAGの専門家チームが、新しいスタジアムのエネルギー分配システムの設計と実装を担当しました。 照明やケータリングから入場、給水、防火システムに至るまで、スタジアム全体に電力を供給して制御する必要があります。 後ですべてがスムーズに実行されるようにするには、正確な計画が不可欠です。 Pezag Elektro AGは、これをRittalなどの強力なパートナーに依存しています。 p>
スイスのシャフハウゼン市に、8,000人以上を収容できる最高級のサッカースタジアムが建設中です。多機能なこのスタジアムは、他の大規模イベントにも適しており、外周には小売店やオフィススペースがレンタルされています。屋根に設置された巨大な太陽光発電システムは、必要な電力の大部分を発電しています。この新しいスタジアムのエネルギー供給システムの設計と実装を担当したのは、スイスのPezag Elektro AGの専門チームです。照明やケータリング、入場、給水、防火設備など、スタジアムのあらゆる場所で電力を供給し、制御する必要があります。後々、すべてがスムーズに運ぶようにするには、緻密なプランニングが欠かせません。Pezag Elektro AGは、この点で、リタールのような強力なパートナーを頼りにしています。
リタールと私たちのチームとのコラボレーションは、細部に至るまで調整されています。いつでも迅速でプロフェッショナルなサポート、テスト済みの最高品質の製品群、そしてどんなことでも可能にする献身的なプロフェッショナル、つまりリタールとの仕事は本当に楽しいのです。
認定された柔軟なエンドツーエンド・ソリューション
スタジアムの建物のエネルギー分配を計画し、インフラの要件を満たし、すべての設備を制御することは、この種のプロジェクトでは非常に複雑な作業になります。シャフハウゼンのスタジアムの電力は、大きな主配電盤から約25の副配電盤に供給され、そこから照明、熱、冷却、施設全体のさまざまな設備を操作するために分散されます。厳しい規制が設けられており、認証された部品のみを使用することができます。ビルディングサービスからスタジアムの照明まですべてを制御するビルディングオートメーションも非常に困難でした。
Pezag Elektro AGは、厳しい要件を満たすためにリタールの協力を求めました。システムサプライヤーは、すべてのエネルギー分配と制御計画、および製品の選定を支援しました。新しいエンクロージャー、TS 8エンクロージャー、EC技術搭載の4台のルーフマウント型ファン、モジュラー空調制御コンセプト、NH断路器、セクションドア、Maxi-PLSシステムをRi4Power ISV設置代理店に供給しました。 p>
共同成功
Pezag Elektro AGは、シャフハウゼンのスタジアムプロジェクトで、リタールから迅速で簡単な支援を受けることができました。迅速な製品提供のおかげで、スタジアムのエネルギー供給を予定通りに完了し、必要な設計検証を行うことができました。
概要
- プロジェクト
- Pezag Elektro AG
- 場所
- Bischoffszell, スイス
- 業界
- Infrastructure-Telecommunications
- チャレンジ
サッカースタジアムの配電と電力規制の計画
認定された品質の設備のみで建設- ソリューション
9つのエンクロージャーを備えたRi4Power(TS 8)
ECテクノロジー搭載ルーフファン、クライメートモジュール・コンセプト
マキシPLSシステム