データセンターを設計する際、企業は利用可能なスペースの最大限の活用、将来の成長に備えた内蔵の拡張性、費用対効果、環境負荷の小ささなど、非常に似たような希望を持つ傾向があります。これらの目標は、ハーバーコーン社にも当てはまります。オーストリア西部のウォルフルトに本社を置くHaberkornは、個人用保護具、潤滑油、工業用ホース、機械部品、油圧部品などの製品を扱うサプライヤーです。製造業や建設業の顧客にとって、効率的で信頼性の高いITインフラはビジネスクリティカルなものです。Haberkorn社は、オーストリア国内だけでなく、スイス、ハンガリー、スロベニア、クロアチアでも20万点の製品を販売しています。2005年に本社を建設して以来、サーバールームのワークロードは大幅に増加しました。しかし、Haberkorn社のIT担当者は、他の多くの組織と同じように、容量拡張に伴う課題に直面していていました。十分なスペースはあるか?アップグレードを行う一方で、現在進行中のデータセンターの運用を保護することは可能か?エネルギー コストは削減できるのか? p>
私たちは、大型でスペースに余裕がある従来のサーバールームに慣れています。これまでは、それに代わるものを想像することはできませんでした。しかし、RiMatrix Sでは、すべてが非常にコンパクトで、デザインも極めてよく考えられています。そして、リタールはソリューション全体をワンストップで提供してくれるパートナーなのです。
当初の疑問はすぐに解決
IT部門の責任者であるマーティン・ライナー氏と彼のチームは、当初、屋内型のリタールRimatrix Sを希望していました。しかし、近年のHaberkorn社の急成長により、オフィスでさえ手狭になってきていました。しかし、建物の裏手には使用していない屋外エリアがありました。そこで2016年の夏、そこにリタールのITコンテナソリューションが導入されました。しかし、まずはITチームがそのメリットを説得する必要がありました。まだ従来のサーバールームを最優先に考えていた彼らは、リタールのロードショーで提供された機会を利用して、コンテナ・ソリューションをより詳細に検討しました。
Rimatrix Sの定義済み標準化モジュールは、特定の数のサーバーとネットワークエンクロージャーに加え、温度管理、電源、モニタリングで構成されており、これらはすべて、すぐに使えるコンテナソリューションとして提供され、単一の製品コードによって全体が注文可能です。
コンパクトで考えられた設計と効率性
オーダーメイドのデータセンターの設計と実装には、たとえ社内にITの専門家がいたとしても、かなりの労力と費用、時間がかかることがよくあります。スペース不足と将来性のあるソリューションへの要望に加えて、マーティン・ライナー氏と彼のチームにとっての課題は、IT インフラストラクチャ全体のためのワンストップ・サプライヤーを見つけることでした。多様なベンダーのコンポーネントが混在するレガシーソリューションは、管理が複雑で扱いにくいため、これは優先事項でした。さらに、Haberkorn社は、サステナビリティ(持続可能性)を重視しています。そのため、温度管理システムには特に気を配りました。このような背景から、省スペースのために上げ床下に収納された統合空調システムは、 Rimatrix S コンテナを採用する重要な要素となりました。高温エリアと低温エリアを分離するアイルコンテナ、サーバーラックの直下に設置された空気/水熱交換器と合わせて、特殊なECファンで効果的にエアフローを管理します。これにより、冷却コストを約40%削減することができました。しかし、現地の気候も一役買っています。コンテナを設置した2016年6月の夜間気温は10℃前後で、初夏でも新鮮な空気を冷却に利用することができましたのです。
概要
- プロジェクト
- Haberkorn GmbH
- 場所
- Wolfurt im Voralberg, オーストリア
- 業界
- IT-infrastructure
- Retail
- チャレンジ
- Haberkorn GmbH の顧客にとって、効率的で信頼性の高い IT インフラはビジネスクリティカルなものです。同社は、オーストリアだけでなく、スイス、ハンガリー、スロベニア、クロアチアでも20万点の製品を販売しています。幸運にも、リタールデータセンターコンテナは信頼性の高いソリューションを提供しました。
- ソリューション
Rimatrix S container in single-6 version, free cooling for energy-efficient cooling
2nd identical RiMatrix S container as back-up version for maximum reliability
40 percent savings for air conditioning