レストランやデパート、クリスマスマーケットで「ラスト・クリスマス」のヒット曲がスピーカーから鳴り響くと、毎年800万ユーロの印税が発生します。つまり、生前はアーティストに、その後は相続人に収益が分配されるのです。
SUISA(SUISse Auteurs)は、1923年に設立されました。スイスの音楽家の印税の権利を保護するために設立された、音楽の著作者と出版社の協同組合です。現在では、37,000人以上の作曲家、作詞家、音楽出版社が加盟しています。数多くのライセンスを管理し、ステージやラジオ、テレビで音楽が流れるとすぐに印税を徴収するためには、最新のITと効率的なインフラが不可欠です。リタールは、チューリッヒのデータセンターを近代化する際に、SUISAとの綿密な協力のもと、このシステムを構築しました。
自社データセンターは安全性と独立性を与えてくれる
課題は、データセンターが1960年代にさかのぼることと、サーバーの過熱を防ぐために150 m2の面積全体を冷却することでした。SUISAのITプロジェクトリーダーであるトーマス・ラグラー氏は、次のように説明します。「基本的には、おそらく15 m2の面積を冷却すればよかったので、経済的にも環境的にも意味がなかったのです」。 そこで、2016年後半、SUISAはデータセンターの近代化を決定しました。アウトソーシングは避け、インフラは社内に置くことになったのです。ラグラー氏によれば、その理由は、セキュリティと特定のサプライヤーからの独立を望んだからだといいます。リタールの仕事は、エネルギー効率の良い冷却と、早期火災検知・消火機能の効率化でした」
熱の発生源で放熱する
すべての企業はそれぞれ異なり、個々の IT ラック、スイート、または部屋全体を冷却することを目的とするかどうかは、特定の状況によって異なります。たとえば、IT ラックに直接取り付けられた空調制御ユニットは、熱が発生する場所で直接放熱するため、特に効率的です。このコンセプトは、SUISA社にとっても納得のいくものでした。「他のサプライヤーは、既存の上げ床が適切な開始位置であることがわかったため、首を横に振ることしかできませんでした。 彼らは古いコンセプトに固執し、ラック用に別のコールド/ホットアイルで作業を続けることができることは明らかでした」。とトーマス・ラグラー氏は語ります。「しかし、リタールのアイデアは別の何かを可能にするものでした。SUISAでは、4つのTS ITラックにそれぞれ2つのLCP(Liquid Cooling Packages)CWとITチラーがセットアップされています。LCPは冷却媒体として冷水を利用し、1ラックあたり55kWという非常に高い熱負荷にも対応できます。ITラックからの加熱された空気を冷水で冷却する空気/水熱交換器がベースになっているため、設定値はサーバーの給気温度となり、お客様が自由に設定することができます。ASHRAE(米国暖房冷凍空調学会)では、現在、給気温度を18〜27℃にすることを推奨しています。LCP CWは、この設定値を、実際の熱損失に合わせて水流と風量を調整することで完全に自動制御しています。このシステムのために、SUISAは構造的な変更を行う必要がありませんでした。空気の流れという点では、ラックはガラス扉で密閉されるか遮断されるようになりました。こうすることで、ラックだけが冷やされるのです」
火災の監視と早期検出
リタールCMC IIIモニタリングシステムは、火災監視と早期検出機能の中心を形成しています。中央処理装置で構成され、データセンター内の温度、アクセス、漏電、煙/火災、エンクロージャー内の湿度などのさまざまなセンサーと相互作用します。ラック内が高温になるとすぐに、データセンターの外気を冷却に利用するため、ドアが自動的に開きます。
以前は、データセンターだけのための電力計はありませんでした。現在では、サーバーユニットそのものまで消費量を監視し評価することができ、エネルギー効率に向けた重要な一歩となっています。
概要
- プロジェクト
- SUISA (SUISse Auteurs)
- 場所
- チューリッヒ, スイス
- 業界
- IT-infrastructure
- チャレンジ
古いデータセンターはエネルギー効率が悪く、150 m2 の面積をすべて冷却
エネルギー効率の良い冷却と火災検知・消火の最適化
- ソリューション
列内冷却(LCP CW)は、熱源で直接放熱します(55 kW)
火災の早期発見のためのリタールCMC IIIモニタリングシステム(温度、漏電、湿度用センサーを含む)
最後のサーバーユニットまでの消費電力の監視