医療技術と医薬品の大手メーカーであるB.ブラウンのIT専門家は、新しい最新鋭の生産施設の敷地で、インフラの迅速な拡張を要求されるという難題に直面していました。しかも、大規模な建設工事や部屋の改修を行わずに、これを実現しなければなりませんでした。さらに、このプロジェクトは迅速かつ安全に実施される必要がありました。新しい生産ラインのシステムをどこに設置するかは、あらかじめ決めておく必要がありました。最終的に、経営陣はグランドルフ工場の情報技術設備を拡張することを決定しました。
リタールのマイクロデータセンターを使用して、複雑な建築プロジェクトなしで、安全で冗長性の高いデータセンターを運用することができるソリューションを見つけました。
信頼性が高く、コンパクトで、安全
そこで、B. Braun の IT 専門家は、IT 環境を拡張し、同時にフェイルセーフにする方法について真剣に検討しはじめました。IT コンポーネントのレベルでは、より大きな仮想化によってアプリケーションとシステムを統合し、IT リソースをより柔軟に使用できるようにすることができます。また、サーバーを設置するのに適した場所を探し、不正アクセスから守サーバー守り、ソリューションの高い可用性を実現する必要がありました。
ITインフラだけでも、約6つのサーバー筐体が必要です。現在ITルームとして使われているスペースには、以前はデータセンターに必要なインフラもセキュリティ技術も備わっていませんでした。当初は、インフラストラクチャの構築に単純なサーバーエンクロージャが使用されていましたが、これではITシステムに必要なレベルの物理的保護を完全には達成できませんでした。 p>
ソリューション:リタールマイクロデータセンター
最後に、リタールは、ITシステムのためのデータ金庫であるマイクロデータセンターでソリューションを提供することができました。これは、ビジネスクリティカルなITシステムの運用のために、ラックレベルで特別に保護された環境を構築するものです。インダストリー4.0(モノのインターネット)に沿った自動生産のために、このコンセプトは必要な信頼性とモジュール性を提供します。 マイクロデータセンターは、さまざまなセキュリティレベルで利用可能です。マイクロデータセンターは、さまざまなセキュリティレベルを選択することが可能で、サーバー、ストレージ、ネットワークなどのITコンポーネントを保護室内に設置し、最大4つの抵抗クラスで保護します。個々の要件に応じて、このソリューションはコンパクトなデータセンターに拡張することができます。B. Braunは最終的に、マイクロデータセンターをベースにした2つの設備をグランダルフの拠点に設置することを決定しました。3段式と4段式のスイートにはそれぞれ、冷却、配電、監視、防火を含む、3つまたは4つのITラックからなる完全な冗長化されたIT環境が含まれています。サーバーラックは、リタールの統合型LCU DX(液体冷却ユニット)分割冷却システムによって冷却されます。 p>
中央監視
B.Braunは、システム全体を監視するために、リタールのCMC IIIモニタリングソリューションを使用しています。IT運用に関わる重要なパラメータは、このアプリケーションで一元的に監視することができます。B. Braun社では、このシステムがITエンクロージャーのドアハンドル、UPS、マイクロデータセンター内の温度と湿度などを監視しています。また、DET AC火災検知・消火システムも組み込まれており、空気中のわずかな煙も検知して警告を発するため、技術者は実際に火災が発生する前に余裕を持って対応することができる。火災が発生した場合、DET ACはITラックにNovec 1230消火器ガスを注入しますが、これはITコンポーネントを損傷することはありません。
概要
- プロジェクト
- B. Braun
- 場所
- グランドルフ, ドイツ
- 業界
- IT-infrastructure
- チャレンジ
新たな最先端製造のためのフェイルセーフなITインフラの拡張
高可用性、仮想化、モジュール化、ITリソースの柔軟な利用- ソリューション
リタール マイクロデータセンター、スプリット空調 LCU DX、モニタリングシステム CMC、リタール DET-AC火災警報・消火・監視システム、消火剤 Novec 1230