エネルギー貯蔵システムは、将来のエネルギーネットワークに不可欠です。エネルギーの中間貯蔵は、例えば、太陽や風から得られるグリーン電力が利用できない場合や、送電網で電力変動が発生した場合でも、中断のない安定した電力供給を保証します。この目的のために、リタールとCommeoは長年パートナーとして協力し、屋内外のアプリケーション向けにターンキーで柔軟性の高い産業グレードのエネルギー貯蔵ソリューションを提供してきました。
どこでも使える:リタールとCommeoのエネルギー貯蔵ソリューションは、幅広い産業とアプリケーションで使用することができます。そのモジュール性により、例えばIT産業やハイテク製造工程におけるミッションクリティカルなアプリケーションのための無停電電源装置を保証します。電力網の変動は、バッテリーのバッファーを使用し、エネルギーの貯蔵と供給を時間的にシフトすることで補償することができます。エネルギー密度や電力密度が高いため、エネルギー貯蔵システムは、モバイルロボットや無人搬送車(AGV)を使用するE-モビリティや輸送アプリケーションの充電インフラにも適しています。リタールの空調ソリューションを使用すれば、エネルギー貯蔵ユニットを屋外で使用することも問題なくできます。また、ステンレス鋼製ハウジングにより、食品製造や加工などの他の用途も可能にします。 p>
汎用性を保証:リタールとCommeoのソリューションにより、エネルギー貯蔵は実際ににギアが上がります。モジュール式の柔軟な構造システムにより、あらゆるエネルギー貯蔵ユニットをリタールの産業用ラックまたはITラックに簡単にインストールすることが可能です。また、複数のラックやコンテナを連結して高性能なソリューションを構築できるため、大規模なストレージへの挑戦も問題ありません。 その結果、オーダーメイドの結果を得ることができます。 p>
アプリケーション例: strong> p>
VX25: プラットフォーム - エンクロージャーから冷却まで
完全な産業互換性と適合性が、VX25エンクロージャシステムが常にCommeoのエネルギー貯蔵システムの基盤として使用される主な理由です。しかし、それ以上の利点もあります。1,500Nの耐荷重があるため、重い部品も問題なくフレームに取り付けることができます。また、フレーム部は縦横25mmピッチのパターンを採用しているため、筐体の限界を超えた拡張も非常に柔軟に行えます。また、筐体のサイズも豊富で、ベイイングも可能なため、必要に応じて筐体の拡張が可能です。保護等級はIP55を標準としており、例えば蓄電システムが過酷な環境条件に設置される場合に最適です。エネルギー貯蔵ユニットの空調管理が必要な場合、リタールは特定のエンクロージャーシステムに完璧に対応したソリューションを提供します。コンパクトでテストに合格したRiLine配電システムとIoT接続を使用することで、バッテリーインフラに理想的なシステム監視を行うことができます。
Commeoへのその他のリンク:  strong> p>
& p>
リタールとCommeo:オンラインUPSのためのエネルギー貯蔵
E-モビリティの充電インフラと同様に、重要な生産設備の非常用電源のための共同ソリューションも利用可能です。その一例として、Windmöller &Hölscher社のプラスチック加工機械における無停電電源装置としてのエネルギー貯蔵の利用が挙げられます。
停電は苦痛であり、特に機械や生産を停止させ、複雑な再始動プログラムや費用のかかる洗浄プロセスの後にしか再稼働できない場合は、コストがかかります。非常用電源ソリューションがあれば、このような恐怖のシナリオを防ぐことができます。Commeoとリタールは、無停電電源装置のソリューションを開発するために協力し合いました。リタールはエンクロージャーシステム技術のサプライヤーとして、産業用エネルギー貯蔵アプリケーションのソリューションプロバイダーであるCommeoが顧客のために産業用互換UPSを構築し、設置するための基盤を提供します。機械工学の会社である、Windmöller &Hölscher社のために、産業用互換性のあるUPSを構築し、設置しました。このコラボレーションにより、安定した連続稼働を保証するモジュール式リチウムイオン蓄電池を搭載したオンラインUPSシステムが誕生しました。 p>
基盤としてのリタールエンクロージャシステム h2>
蓄電システムの開発において、Commeoは産業界で使用できるシステムを作るために、全く新しい分野を開拓しました。「リチウムイオン電池をシステム全体に統合し、完成したシステムが現在のあらゆる業界標準を満たすようにしたかったのです」と、Commeo社の代表取締役 Michael Schnakenberg氏は重要な要件の概略を説明します。例えば、同社がリタールのエンクロージャーシステム「VX25」を採用しているのは、このような理由からです。さらに、Wöhrle社のようなシステムインテグレーターも、パワーエレクトロニクスを収容するためにリタールのエンクロージャーを使用しています。このシステムはモジュラー設計で、各バッテリーセルを収納する個々のエネルギー貯蔵ブロックから構成されており、バッテリー管理システムも含まれていますシステムは、必要に応じてスケールアップまたはスケールダウンできます。この目的のために、必要な数のエネルギー貯蔵ブロックが、コントロールユニットと一緒にVX25エンクロージャーに設置されます。 p>
マーケットリーダーであるリタールのエンクロージャーシステムは業界で定評があり、当社の蓄電システムが市場で高いレベルで受け入れられていることも意味します。
「他のサプライヤーとは異なり、当社の蓄電ブロックの冷却には水冷を使用していません」とSchnakenberg氏は説明します。「個々のブロックには、アルミニウムの筐体に冷却フィンが付いているだけです。そして、熱管理は筐体の空調システムによって行われます。この空調システムは、蓄電池の大きさや設置場所の環境条件に応じて調整することができます。この点でも、Commeo社はパートナーであるリタールからの恩恵を得ています。筐体と空調制御を一手に引き受けることで、すべてが完璧に調整されています。そして、産業界で試行錯誤してきた空調システムも、私たちには大きなメリットです」とSchnakenberg氏は説得力を持って付け加えます。
世界初!リチウムイオン技術を採用した業界標準のUPS
「これは世界初のリチウムを使った産業プラント用無停電電源装置です」とSchnakenberg氏は胸を張ります。このUPSは、モジュール式の蓄電ブロックで構成されており、1平方メートル以下の設置面積で最大6C(クーロン)の電荷と200kWの出力を供給します。この性能データにより、例えば前述のWindmöller&Hölscher社のTiratex包装ラインのエネルギー供給を、ディーゼル発電機が始動して発電機がエネルギー供給を引き継ぐまで維持することができます。
実際のテスト
フレキシブル包装機のメーカーであるWindmöller&Hölscher社にとって、停電は許されないことです。もし、彼らのハイテクシステムが止まってしまったら、何時間もの生産停止時間が発生することになります。しかし、リタールとCommeoの共同ソリューションにより、このような停電は過去のものとなります。例えば、Windmöller &Hölscher社のTIRATEXテープストレッチャーは、無停電電源装置を備えています。&
& p>
産業用継続的電力/p>