기술 지식

리탈에 대한 중요한 기술 지식 정보

지식 기반

지식 기반

제품 승인, 리탈 표면 보호, 품질 관리, EDI, 리탈 EMC 컨셉 및 취급 규정에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

제품 승인

인증된 리탈 품질 실험실에서 잘 알려진 모든 국제 표준에 따라 테스트가 수행됩니다. 이러한 표준의 요구 사항을 충족하려면 인클로저가 최대 20개의 테스트를 통과해야 합니다.

승인 (Approvals)

리탈 제품은 국제적으로 인정된 최고의 품질 표준을 만족합니다.

모든 구성품은 매우 엄격한 국제 기준 및 규정에 따릅니다. 광범위한 품질 관리로 항상 제품의 고품질을 유지합니다. 또한 외부 시험 기관의 정기적인 생산 점검으로 세계 표준을 준수합니다.

CE 인증

리탈 인클로저에 대한 CE 인증 표시

CE 인증 표시와 관련하여 인클로저(속이 빈 상태; 설치된 장비 없이)는 유럽연합 지침에 의거하여 DIN EN 62208 타입 시험을 기준으로 한 저전압 지침 2014/35/Eu를 표시할 의무가 있습니다.

리탈 표면 보호

리탈은 새 기술로 표면의 고급화를 달성하였습니다. 나노 코팅 처리를 통해 리탈 제품의 표면은 보호되고 부식이 방지됩니다.

리탈은 제품 안전성과 기능, 내구성을 최적화하기 위해 새로운 기술을 지속적으로 개발하고 테스트하고 있습니다. 인클로저와 하우징 기술의 세계 선두업체인 리탈은 나노 코팅 처리를 통해 표면 기술의 새로운 기준을 수립하였습니다.

표면 플러스

확장된 리탈 테스트 절차

확장된 테스트 절차인 표면 보호 플러스를 통해 시스템 레벨의 재질이 테스트됩니다. 즉 개별 부품 뿐만이 아닌 전체 제품이 모든 사용 범위에서 테스트됩니다.

지문 방지/낙서 방지

완벽한 오염 방지

고대 그리스인들은 이미 우리가 살고 있는 세계는 작은 입자로 구성돼 있다는 걸 알고 있었습니다. 오늘날 이 지식은 연구에 유용하게 사용되고 있습니다. 나노 기술의 발전으로 원자 영역까지 들어갈 수 있게 되었고, 나노미터 범위로 재료 구조를 변경할 수 있게 되었습니다.

리탈 코팅 구조

최적의 표면 보호

3중 표면 처리로 부식을 최대한 방지하고, 세척 시 사용되는 솔벤트, 미네랄 오일, 윤활제, 가공 에멀전에 대한 내성을 갖습니다.

QM 보고

리탈의 IP 및 NEMA 보호 등급, ECB • S 인증, 품질 관리 및 제품 환경 보호에 대한 정보.

실험 검증된 품질

모든 경계를 초월하는 Rittal의 품질 관리

혁신적인 Rittal 제품의 응용 분야는 점점 더 다양해지고 있으며 요구 사항은 점점 더 까다로워지고 있습니다.

Rittal의 제품 환경 보호

Rittal의 환경 보호 정보

자세히 알아보기

EMC 컨셉

최적의 전자파 적합성

전기장, 자기장, 전자기장은 주변 어디든 존재하고, 인클로저와 장치 인클로저 주변에도 예외는 아닙니다. 이러한 전자기적 환경은 기계 장치의 장애 요소가 될 수 있습니다. 또한 장치 스스로 작동 중 장애와 파손을 유발하는 전자기장을 만들어 내는 경우도 있습니다.

취급 규정

운반 및 보관 취급 규정

리탈 제품은 항상 지침에 따라 적절한 주의를 기울여 보관하고 배송해야 합니다.