고대 그리스인들은 이미 우리가 살고 있는 세계는 작은 입자로 구성돼 있다는 걸 알고 있었습니다. 오늘날 이 지식은 연구에 유용하게 사용되고 있습니다. 나노 기술의 발전으로 원자 영역까지 들어갈 수 있게 되었고, 나노미터 범위로 재료 구조를 변경할 수 있게 되었습니다.
나노 코팅으로 아주 작은 입자가 틈새 없이 정렬되어 있는 촘촘한 표면이 완성됩니다. 장점은 분명합니다: 오염이 완벽히 방지됩니다. 키보드와 터치스크린에 지문이 묻지 않습니다. 오염 물질이 거의 붙어 있지 않고, 오염 물질이 생기더라도 쉽게 제거할 수 있습니다. 낙서도 고압 세척기로 쉽게 제거할 수 있습니다. 실외 사용에 적합하다는 장점 외에도 이 기술은 오염 물질이 감소할 수록 성능이 오래 유지되는 열교환기의 외부 순환 회로에서도 사용하기 적합하다는 장점이 있습니다.
상상한 것을 만듭니다
원칙
화학적 나노기술을 통한 표면 자유 에너지 최소화
자가 조직 접착 방지 구조
제품 특성
투명, 뛰어난 기질 접착력
기계적 저항성과 화학적 저항성이 뛰어난 지속적 불활성 표면 보호
효과
지속적인 소수성 및 소유성, 즉 물과 유기적 액체가 달라붙어 있지 않고 바로 흘러내립니다.
접착 방지 특성: 이 특성으로 오염이 적고 쉽게 세척할 수 있습니다. 낙서는 고압 세척기로 제거할 수 있습니다.
사용 범위
코팅된 표면(분말 코팅도 포함)
스테인리스 스틸 표면