La protezione del clima e la transizione energetica pongono le aziende di fronte a grandi sfide. Che si tratti del settore energetico o di altri settori industriali, il net zero richiede tecnologie e soluzioni ecocompatibili che non solo soddisfino requisiti complessi, ma garantiscano anche la competitività internazionale.
Tempo di transizione energetica
Per fermare il cambiamento climatico, dobbiamo ridurre al minimo le emissioni di CO2. La soluzione a questo è la transizione energetica,dove l'elettricità proviene da fonti rinnovabili, e la crescente domanda di energia è soddisfatta dalla neutralità delle emissioni di CO2 neutrality.
Per rendere questa visione una realtà,
- I combustibili fossili devono essere eliminati il più presto possibile e
- È necessario creare un'infrastruttura sicura e ad alte prestazioni,
- Fornendo elettricità in modo economico e conveniente.
- Allo stesso tempo, è necessario perseguire un uso efficiente dell'energia.
La tradizionale “strada a senso unico” della fornitura di energia viene sostituita da un'infrastruttura decentralizzata di sistemi più piccoli che generano energia da utilizzare direttamente o da immettere nella rete elettrica.
Le conseguenze: la complessità dell'intero sistema aumenta notevolmente e l'infrastruttura deve essere adattata, ampliata e ripensata.
Tuttavia, l'espansione sembra essersi arrestata. Invece di diminuire, le emissioni hanno raggiunto un nuovo record nel 2022. In qualità di nazione industriale di punta, dobbiamo portare avanti gli sviluppi.
La chiave del successo sta nella digitalizzazione e nel relativo collegamento in rete di tutti i settori. Saremo in grado di progredire verso una società più sostenibile solo se tutti i soggetti coinvolti si impegneranno e faranno uno sforzo congiunto e concertato. Cogli questa occazione – Elettrifica il tuo sistema!
I sistemi energetici del futuro saranno digitali, affidabili e sostenibili.
Rittal e le aziende consociate Eplan e German Edge Cloud offrono le soluzioni giuste per l'intero processo, dalla progettazione alla costruzione e alla gestione dell'impianto. Affidati alla digitalizzazione e alla standardizzazione sistematica e automatizza le operazioni – per rendere la tua azienda più efficiente e a prova di futuro.
Le sfide rappresentano anche delle opportunità
Rittal si impegna a fornire al settore energetico una gamma di prodotti su misura, che comprende soluzioni modulari e standard per le sfide del settore.
Scopri di più sui segmenti di mercato e l'uso efficiente dell'elettricità:
Elettrifica il tuo sistema – Rittal ti offre vantaggi fondamentali e distinti.
Soluzioni base per le diverse esigenze del settore energetico sono a tua disposizione come sistema modulare. Con le soluzioni preconfigurate, “la progettazione e l'ingegnerizzazione sono garantite, poiché ricevi il progetto Eplan e la documentazione completa. Su richiesta, Rittal configura gli armadi secondo le tue specifiche con sistemi a sbarre e la predisposizione per gli interruttori aperti (ACB). .
Risparmia tempo prezioso e concentrati sulle tue competenze principali.
Un sistema modulare scalabile consente di configurare in modo flessibile la propria soluzione. Offre la massima versatilità grazie a Ri4Power che permette di installare gli interruttori di tutti i costruttori più noti. Se le tue esigenze dovessero cambiare? Nessun problema – il sistema può essere ampliato in qualsiasi momento.
Affidati alla comprovata qualità e affidabilità dei prodotti Rittal. La tecnologia di sistema Rittal, collaudata e certificata, ti offre la massima sicurezza personale e affidabilità. Crea la necessaria sicurezza per l agestione dell'energia.
La conformità agli standard e alle normative internazionali consente di utilizzare le soluzioni Rittal in tutto il mondo. Inoltre, con sedi di produzione e assistenza in tutto il mondo, Rittal è in grado di supportarti in loco e in qualsiasi luogo, il che significa ancora più garanzia per il tuo business internazionale.