In Austria, 2.800 piccole centrali idroelettriche forniscono elettricità alla rete elettrica nazionale. Per questo servono attrezzature elettriche perfettamente funzionanti che la H&W Control GmbH produce e fornisce da ormai tre anni. “In collaborazione con i produttori di turbine, ne forniamo una grande quantità all'estero, con una quota di esportazione di circa il 75%” dichiarano Rainer Huber e Christian Wieland, amministratori delegati della società.
Rittal supporta i produttori di quadri elettrici nella progettazione e nella realizzazione degli armadi e noi accettiamo volentieri questo aiuto.
La qualità europea conta
Un impianto sulla montagna più alta di Panama, il Volcán Barú, è entrato in funzione nel novembre 2015. In Sud America, la reputazione delle apparecchiature europee è molto alta, così come la fiducia negli standard di qualità europei. H&W Control si è quindi affidata volentieri a Rittal e alla qualità dei suoi armadi elettrici. Cinque armadi — tre per la gestione dell'energia con il sistema a sbarre RiLine 1600 A e due per il controllo ella centrale — sono stati consegnati a Panama.
Rapida configurazione del sistema
“Nella valle dell’Enns si trattava di revisionare l'impianto elettrico della piccola centrale idroelettrica, risalente agli anni '80”, spiega Christian Wieland, uno degli amministratori delegati di H&W Control GmbH, descrivendo un progetto locale. H&W Control ha utilizzato il nuovo sistema di sbarre Rittal da 185 mm per ridurre al minimo la fermata della centrale. Rainer Huber, anch’egli amministratore delegato di H&W Control, apprezza in particolare il design compatto del nuovo sistema e il vantaggio sulla concorrenza in termini di spazio e costi.