ELETTRIFICA IL TUO SISTEMA

Infrastrutture di ricarica, efficienza energetica due settori insieme

Prendi la strada giusta per la transizione energetica con partner forti

Consumo di energia

Soluzioni per il consumo di energia

La transizione energetica non si esaurisce con la distribuzione e l'accumulo di energia. Anche il consumo di energia svolge un ruolo importante ed è oggetto di diverse considerazioni. Ad esempio, si tratta di una gestione efficiente dell'energia, con la quale le imprese, in particolare l'industria manifatturiera, possono ridurre il consumo di energia. L'accoppiamento settoriale, ovvero il collegamento tra elettricità, riscaldamento, edilizia, trasporti e altri settori industriali, è un'altra componente importante della transizione energetica.

Per aumentare la mobilità elettrica, è fondamentale rendere disponibile l'elettricità in molti punti decentrati: nei parchi di ricarica, a casa, al lavoro o durante lo shopping. In breve, l'infrastruttura di ricarica è necessaria ovunque sia parcheggiata l'auto.

Concetti innovativi con il gruppo FLG 

Le soluzioni hardware e software integrate stanno aumentando il ritmo della transizione energetica. Rittal sta affrontando questi nuovi problemi insieme alle consociate Eplan e GEC per digitalizzare e automatizzare i processi. In questo modo, anche i sistemi e i compiti più complessi potranno essere mappati con maggiore chiarezza e preparati più rapidamente per il futuro.

I risultati più efficaci provengono da esempi di best practice basati su numerosi progetti realizzati dai clienti. Ad esempio, esistono soluzioni preconfigurate per la pianificazione e la realizzazione di aree di ricarica, a cui il progettista può accedere facilmente con Eplan. Il progetto preconfigurato contiene tutti i dettagli, compreso l'hardware necessario, e richiede solo una minima personalizzazione; risparmio di tempo per eccellenza.

I benefici per te:

  • Pianificazione e implementazione in tempi record; le soluzioni migliori esistono e sono disponibili al posto di nuovi progetti elaborati.
  • Qualità di prima classe – pianificazione del progetto senza errori con soluzioni collaudate e testate
  • Sinergia e coordinamento perfetti; hardware e software si adattano perfettamente l'uno all'altro.r
  • Applicazione globali grazie alla conformità agli standard internazionali e all'assistenza in tutto il mondo
  • Partner lungimiranti con soluzioni nuove e innovative per la transizione energetica – per la competitività della tua azienda

Soluzioni tipiche per le infrastrutture di ricarica:

Industry Standard Projects

Soluzione di ricarica AC – espandibile individualmente

Soluzione preconfigurata, ampliabile e integrabile individualmente, per la progettazione di stazioni di ricarica commerciali più grandi, ad esempio per clienti business e industriali

Contenitori/armadi outdoor

CS Toptec

Armadio da esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, telaio TS 8 completamente utilizzabile per gli allestimenti interni.

Armadi di comando

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

System Perfection. Gli armadi componibili VX25 in lamiera d'acciaio offrono massima qualità e consistenza dei dati per la progettazione, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre a una totale sicurezza in fase di montaggio....

Armadi compatti

Armadi compatti AX

System Perfection. Il nuovo armadio compatto AX offre massima precisione dei dati e progettazione end-to-end, oltre a flessibilità e sicurezza per il montaggio e l'allestimento interno.

Armadi di comando

Contenitori/armadi outdoor

I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta...

Distribuzione di corrente

VX25 Ri4Power

Un quadro B.T. sicuro, omologato con prove di tipo per macchine, impianti e distribuzione di potenza.

Success Stories.

Tritium

E-mobility per tutti

La disponibilità e la qualità dei prodotti Rittal sono stati i fattori decisivi per aggiudicarsi l'ordine di Tritium. Le soluzioni Rittal sono utilizzate, tra l'altro, per proteggere i delicati componenti elettrici ed elettronici delle stazioni di...

SBRS GmbH

Protetti da pioggia e sole

Friburgo vanta un’intera flotta di autobus elettrici ecologici. Si ricaricano con un'ingegnosa infrastruttura dell’azienda tedesca SBRS GmbH, realizzata con componenti Rittal che offrono una protezione ideale contro le intemperie e gli accessi non...

Gemamex

Sofia – electric buses rapidly charged thanks to the VX25

Thirty electric buses are in service in the Bulgarian capital of Sofia. The charging infrastructure consists of Rittal VX25 enclosures, specially assembled into a three-unit combination for Gemamex, the manufacturer of the fast-charging stations.

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Charged up in 60 minutes

Charging infrastructure is one of the major stumbling blocks as we switch to electric mobility. For example, if urban bus routes are changed to e-mobility, they will also need powerful charging stations. The Cologne Public Transport Authority (Kölner...