基础设施/电信

5G、物联网和人工智能:电信网络面临的新挑战

随着光纤网络和下一代移动通信技术 5G 的发展,电信公司和电信基础设施面临的要求也在不断增多。这些基础设施需要提供高容量和实时传输功能,同时必须非常坚固,而且即使在极端炎热或寒冷和潮湿等恶劣天气条件下,也要能够照常运转。

坚固的高性能解决方案,面向先进的电信基础设施

威图可一站式提供面向电信网络(如移动电话和宽带连接)的灵活的智能解决方案。我们的解决方案应用广泛、坚固耐用且高效,同时可按照客户要求进行扩展。

  • 得益于采用由箱体(单层双层)和温控系统组成的巧妙的模块化系统
  • 得益于由高品质材料制成、具有抗紫外线涂层的坚固箱体,防护等级高
  • 得益于高效节能的冷却解决方案,其功率范围广,适用的温度范围从 -30° 到 +60°
  • 得益于产品的国际认证,以及随之而来的全球适用性

 

  • 感谢 边缘数据中心 追求极致的计算能力和可靠性,并结合短延迟时间和最大的安全性
  • 得益于一个强大的、随时可以连接的IT基础设施。容器外壳 用于中小企业、云和边缘应用
  • 得益于OCP解决方案基于OpenRack标准,减少投资和运营成本

韩国松岛

韩国的智慧城市

智慧城市,代表的是网络化和高科技的生活环境,致力于改善居民的生活和工作条件,以及实现可持续发展。智慧城市的典型示例是韩国仁川的松岛新城。威图为其设计了面向未来的数据中心。

CSP 码头

能够应对狂风暴雨的控制柜

海上的空气对电气装置不利。因此,必须为它们提供有效的保护。通常,采用控制柜为电气组件提供可靠的保护,使其免受环境影响。

Vitens Water 公司

饮用水供应系统中的自动化

公司计划对供水网络进行“数字化”,进一步提高饮用水供应的可靠性。因此,公司选择使用威图的户外箱体,来安置用于收集必要的测量数据的组件。