Vitens Water 公司

饮用水供应系统中的自动化

荷兰的自来水管道系统是过去一百年来最伟大的基础设施成就之一。而且,地下供水网络还在继续发展,以适应气候变化带来的影响。这一点也适用于 Vitens 公司的自来水厂水管系统。该公司是荷兰最大的供水公司,在乌得勒支、海尔德兰、上艾瑟尔、弗里斯兰和弗莱福兰等省,每天有 550 万居民在使用 Vitens 提供的服务。公司计划对供水网络进行“数字化”,进一步提高饮用水供应的可靠性。因此,公司选择使用威图的户外箱体,来安置用于收集必要的测量数据的组件。

这种箱体非常坚固。我们至今仍在使用 15 年前安装的威图户外箱体,因为根本就不需要更换。这些箱体易于维护、耐腐蚀,并且密封性很出色。所以,我们完全不需要为它们费神。
Vitens 自来水厂电气技术专家 Tom Sijmonsma
In the years to come, Vitens intends to further digitize the wa-ter supply network, and more and more old outdoor enclosures will be replaced with the new Rittal outdoor enclosures which are suited to provide optimum protection for the sensitive components.

监控,以及低能耗

Vitens 公司的饮用水网络达到 49,000 公里,其中一部分配置有传感器,这些传感器可实时记录管道网络中的情况。电子组件将在户外机柜中收集的测量数据发送至一个系统中。该系统可以通过网络应用来使用。不同管道网络区域的压力势也可以通过该系统准确记录下来。通过这种方式,Vitens 公司可以在客户发现饮用水供应出现问题之前,安排服务技术人员进行处理。公司相信,该系统在未来可以发挥良好的协同效应:降低能耗,同时进一步强化对水质的监控。对于水位和压力势监控,电子组件必不可少。为了确保管道网络的正常运行,几十年来,Vitens 公司选择将这些组件安置在威图铝制户外箱体内。

完全密封,低重量

根据不同的功能要求而定,Vitens 公司会采用双层或单层的户外箱体。具体取决于安装在箱体中的组件。单层威图 CS New Basic 箱体可用于需要有效分配许多电缆的场景。这些箱体主要安置的是对温控要求不高的被动系统组件。通风的顶部确保了温度波动较低,防止形成冷凝水。由于高质量的防腐蚀保护、高达 IP 55 的防护等级和多样性,威图 CS New Basic 是所有低功率损耗应用的理想箱体。

功能性要求

威图 CS New Basic 箱体配备有坚固的三点式锁闭系统和聚氨酯泡沫密封件。由于密封件不留缝隙,因此户外箱体完全密封,即使是插有电缆的底面同样如此。对 Vitens 公司而言,高质量的法兰板非常重要,因为电缆进线口的周围很可能会有昆虫借此进入。无论如何,必须防止这种情况的发生,否则可能会导致故障。威图箱体的使用寿命长,因此维护成本更低。这种箱体可以根据客户需求来提供,由于重量较轻,运输也很方便。在未来几年里,Vitens 公司打算进一步将供水网络数字化,将老式户外箱体逐步都替换成新款威图户外箱体,为敏感组件提供最佳的保护。这样一来,就能对监控系统进行额外的扩展。最终,形成一个通过数以千计的传感器进行优化的智能网络。

概览

项目
Vitens 自来水厂
地址
兹沃勒, 荷兰
分支机构
Infrastructure-Telecommunications
挑战

使用坚固耐用的户外箱体,来保护用于收集测量数据的敏感组件

升级饮用水供应网络的监控系统

解决方案

使用易于保养、耐腐蚀、低能耗的威图 CS New Basic 户外箱体(铝制)

防护等级高达 IP 55