智慧城市,代表的是网络化和高科技的生活环境,致力于改善居民的生活和工作条件,以及实现可持续发展。针对这一理念,城市规划者需要例如分析交通流量和空气数据,以及适当地调整交通灯开关。目的在于,让居民感觉到,他们生活在一个现代化的、安全的城市。然而,例如每日气温或交通状况等数据的采集和分析,需要高效且可靠的基础设施。智慧城市的典型示例是韩国仁川的松岛新城。威图为该未来城市设计了数据中心。
威图数据中心是智慧城市的理想之选。因为它完全符合所有要求,即使在将来,也能处理和分析来自分布在城市中的分散式边缘数据中心的数据。
测量数据有助于提高人们生活质量
评估测量数据的基本前提是,有稳定的基础设施,包括强大的服务器、网络和计算机,能够迅速对事件和偏差作出反应。因此,IFEZ 智慧城市控制中心负责人及 IT 专家 Sangho Lee 选择建设具备防故障功能的自有云数据中心。运输、环境、犯罪预防、消防和建筑管理领域的所有传感器的数据均汇聚于此。“在寻找合适的解决方案时,我们发现,威图基于云计算的数据中心设计能够满足我们的所有要求。”Lee 先生回忆说,“对于数据中心内的设备,威图已经为所有组件开发了解决方案。由于是标准化的 IT 基础设施,这些组件可以迅速完成配置。”除了威图 TS IT 机柜外,数据中心还包括温控、配电、不间断电源、消防、监控和门禁等必要的模块。
除了提供硬件,威图韩国分公司还协助 IFEZ 智慧城市综合运营中心为数据中心设计了相关方案。“借助 3D 设计,我们向客户展示了满足他们特定要求的理想方案。”威图 IT 销售负责人 Brian Moon 介绍说。由于为数据中心规划的建筑天花板很低,地板很高,并不是建设传统数据中心的理想场所,因此需要特殊的绝缘和冷却。此外,客户希望基础设施能够扩展,满足随着城市不断发展而增长的需求。
交钥匙解决方案
冷却通道外壳和内嵌式冷却装置为 IT 系统提供了高能效的温控。实际的冷却由采用冗余设计的威图液体冷却柜 (LCP) 完成。从机柜,到配电设备,一站式完成所有采购。电缆敷设完毕后,数据中心仅耗费不到三个月便完成了安装。“这样的项目进展速度可说是全球领先。”Lee 先生骄傲地说。在未来的项目中,他也非常乐意继续与威图合作,依靠威图的专业知识推进项目。因为松岛新城仍在不断发展,有着各种不期而至的需求。在不久的将来,自动驾驶车辆会提高道路的安全性,减少环境污染。人们使用专门的摄像无人机负责收集交通和环境数据,然后用人工智能对其进行分析,为当地居民开发更多的创新服务。
概览
- 项目
- 韩国的智慧城市
- 地址
- 松岛新城,仁川市的一部分, 韩国
- 分支机构
- Infrastructure-Telecommunications
- Government
- IT-infrastructure
- 挑战
- 数据(如每日气温和交通状况)的采集和分析需要高度可用的 IT 基础设施
- 设施应可扩展升级,确保未来有增长和冗余余地
- 解决方案
在三个月内,由威图一站式提供可靠的云数据中心,配置威图组件(IT 机柜、温控设备、配电设备、UPS、电源、消防设备、监控和门禁等)
通过冗余设计的液体冷却柜实现高能效温控
采用标准化 IT 基础设施,可便捷完成组装和配置