連結型エンクロージャーは、独立型エンクロージャーとしてもたびたび使用されます。コンパクトエンクロージャーのサイズでは不十分となった場合も、連結型エンクロージャーの使用が決断されることが多いです。VX SE 独立型エンクロージャーの長所はまだまだ知られていないようです:
速い
サイドウォールとルーフには特殊加工が施されています。ルーフ、サイドウォールとフレーム間の隙間をなくすことで、汚れ物質の堆積は防止され、そして、発注や組み立てに関する労力も削減されます。
安全
IP 66 / NEMA 4 / 4X および NEMA 3R までの高い保護等級は、VX SE の使用可能な範囲を大きく広げます。
また、IK 10 の耐衝撃性能を有し、 UL 認証も取得しています。
インテリジェントな構造により、サイドウォール、ルーフおよびエンクロージャーフレームは電気的につながっているので、アース線の配線作業は必要ありません。リアパネルにリタールの温度管理ユニットやリタールのフィルターファンを使用する場合も、アース線を追加する必要はありません。
さらに、VX SE は、インテリジェントなエンクロージャー構造により、優れた EMC 特性を有しています。
簡単
最大 1800 mm のエンクロージャー幅が利用できるため、1台の独立型エンクロージャーで、3台までの小規模連結コンビネーションを置き換えることができます。
発注や組み立てに関する労力の削減に加え、次の利点ももたらします:
- シーリングが不要
- 連結用アクセサリーが不要
- マウンティングプレート隙間板が不要
- エンクロージャーの幅が大きくても、ベースは1セットのみ
ボトムに組み込まれているグランドプレートは、IP 66 / NEMA 4 および NEMA 4X の高密度エンクロージャー内へのケーブルの引き込みを簡素化し、人間工学に基づいたケーブル引き込みの準備を可能にします。
VX 互換性用アダプターレールを使用すると、VX25 の内装をそのまま VX SE で使用できます。システムセクションやレールシステムなどの豊富なシステムアクセサリーの使用に加えて、内装のエンジニアリングと拡張コンポーネントの取り付け方は VX25 と同じです。
VX SE ボトムの互換性は、ケーブルクランプレールやボトムプレートなどの VX25 アクセサリーによる、底部の改装を可能にします。
さらに、頑丈なボトムフレームの内側にある大きな開口部は、ケーブルの引き込みを容易にします。
汎用性
VX SE はあらゆる環境に適しています。IP 66 / NEMA 4 または 4X までの高い保護等級、多種多様のサイズ、様々な材料バリエーションにより、VX SE は、多くの用途の理想的なエンクロージャーソリューションーションになっています。
奥行き 300 mm のタイプは、建築技術など、スペースが限られている用途に最適です。
すべての標準エンクロージャーは即納できます。