FAQ

よくある質問

■ エンクロージャーについて

A1 : 塗装の工程は以下のようになります。

1.外周 : 電着下塗り+粉体塗装レザートーン。
2.フレーム : 電着下塗り。
3.ドア・パネル内面 : 下塗りまたはレザートーン。

標準的な塗装仕様はこちら

A2 : タンクに水で溶かした塗料を満たし、これに被塗物(塗装されるもの)を入れ、タンクとの間に直流電圧をかけ、塗料中の樹脂・顔料を被塗物表面に析出させ塗膜を形成するものです。
ほぼ均一な塗膜が得られ、狭い隙間や入り組んだ部分も塗装できるなどの長所があります。

A3 : 有機溶剤や水を使用せず粉末状態(固形分100%)で塗布し、熱により溶融・硬化する塗装方法です。
無溶剤であるため、有機溶剤の毒性や光化学公害の恐れ等VOC問題を軽減した環境に優しい塗装方法です。

A4 :
ワイヤーの吊角度により異なります。
4本吊で、以下の通りです。
※上図中赤丸部分を45°以下の角度での吊り上げはしないで下さい。吊りボルトに過大な力がかかり変形する恐れがあります。
45°4800N
60°6400N
90°13600N

A5 : マウンティングプレートの固定位置で異なります。
静荷重で以下の通りです。
・中間設置 : 5000N
・最背面(フレーム上)設置: 6000N

A7 : はい。できます。ご要望の仕様をお知らせください。

A8 : 加工範囲は添付資料 をご参照ください。
有効範囲外への加工ご希望の場合や、掲載の無い製品の場合は、
確認致しますので、お問合せください。 お問合せはこちら

■ 盤用クーラーについて

A1 : L35L35は筐体内温度35℃周囲温度35℃条件での冷却能力値です。
L35L50は筐体内温度35℃周囲温度50℃条件での冷却能力値です。
その他の温度条件の際の冷却能力値は、冷却能力線図から読み取るか、 熱計算ソフト Therm にてご確認いただけます。

A2 : 3302を除く全製品について以下保護回路を有します。
・コンプレッサー温度(バイメタルによる)、過電流監視
・冷媒圧力監視(高圧監視)

A3 : カタログの“適用ヒューズ”、“変圧器保護スイッチ”、または“モーター保護スイッチ”の項目に記載がございます。
各品番についての値をご確認下さい。

A4 : 以下無電圧接点を提供します。
Blue e
・ベーシック : 1点出力(温度超過のみ)、a接/b接選択可能です。
・コンフォート: 2点出力(警報内容は設定により変更可能)、b接
(電源OFF時も異常時同様にオープン)

Blue e+
2点出力(警報内容は設定により変更可能)、a接/b接の変更はタッチパネル操作にて可能 (2点を a接と b接に個別に振り分けることはできません)

A5 : 取扱説明書の回路図内 接点状態の表記は「クーラーの電源が入っていない状態」を表しております。

A6 : クーラー充填の冷媒ガスについてのMSDSがございます。
弊社ホームページから入手可能です。

A7 : 屋外用 盤用クーラー『Blue e UL Type 3R/4』 があります。

A8: 同梱しておりません。
アクセサリーとなりますのでカタログにて適応フィルターを選定いただき、追加にて御注文お願いします。

A9 : 約7%低下します。

A10 : エンクロージャードアを開けた状態で冷却運転すると、比較的湿度の高い空気がエンクロージャー内に連続して入り込む為、相当量の凝縮水の発生が避けられません。
凝縮水の発生を防ぐために、解決策としてドアスイッチの導入が必要となります。導入によりドアを開けた状態での冷却運転を抑制します。
ドアスイッチは、必須で構築願います。

A11 :クーラーの冷気をエンクロージャー領域へ効果的に誘導します。
また、冷気をコンポーネントへ希望する箇所へ供給することが必要な場合、本エアダクトシステムを使用します。
ルーフ型クーリングユニット用のアクセサリーとなります。カタログでご確認ください。

A12 : クーラー冷気が直接機器等に当たらないようにするためのアクセサリーです。
クーラーの冷気吹き出し口に取り付けます

A13 : カタログの”適用ヒューズ”、“変圧器保護スイッチ”、または“モーター保護スイッチ”の容量で、専用のELB回路にてご構築ください。

A14 :
『クーリングユニットの電源接続について』 をご覧ください。
Blue e用 : 三相の場合は、『クーリングユニットの電源接続について(三相仕様)』 をご覧ください。
Blue e+用 : 『Blue e+クーリングユニット配線方法』 をご覧ください。

A15:はい。三相電源から2本を使う単相という意味です。
通常400Vの場合は3相電源ですので、3本(図の1.2.3)の線の内2本を選択する単相電源という意味です。

A16:
盤内機器発熱量/制御盤内のご希望設定温度/盤外最高気温/電圧・周波数等の確認が必要です。
詳しくは、『チェックシートC_温度管理製品選定』 をご覧ください。

■ 盤用クーラー以外の温度管理製品

■ その他

A1:はい。可能です。
図面ダウンロードサイトをご利用下さい。

A2 : はい。ダウンロード頂けます。お手元に製品番号をご用意ください。
手順は添付資料をご参照 ください。

A3 :ご注文から出荷までの流れ
製品、個数、加工の有無、配送方法、生産国によって納期が異なりますので個別にお問い合わせください
【ご案内時の表記に関する変更点】
「チャーター費」を「大型配送費(宅急便以外)」に変更致しました。
「大型配送費(宅急便以外)」の場合、およその到着予定はご連絡可能な場合がありますが、時間指定は承ることができません。
また、他の荷物と混載の可能性もありますので予めご了承ください。
 

A4 : 入手方法については、「各種認証書類ダウンロード手順」 をご参照ください。

A5 : RoHS対応品となります。
認定書は弊社ホームページより入手可能です。

A6 : リタールのメールではセキュリティーポリシーにより、パスワード付きの圧縮ファイルと15MB 以上の添付ファイルを受け取る事が出来ません。
お使いのファイル送信サービスをご利用いただくか、「パスワード無し」のファイルを送付ください。
または、こちらのファイル送信サービス「Crypt share」をご利用下さい。
https://cryptshare.friedhelm-loh-group.com/
Cryptshareでファイルを送付する場合はこの手順書をご確認ください。

手順書をダウンロード