Otkrijte rješenja za Vašu industriju

Rješenja za industriju

Otkrijte rješenja za Vašu industriju

Nove tehnologije i trendovi mijenjaju Vašu industriju. Glavni pokretači su digitalizacija, individualizacija i zaštita okoliša. Nosimo se s izazovima koji iz toga proizlaze umjesto Vas. Naše stručno znanje i iskustvo o pravnim okvirima, propisima i industrijskim standardima daje nam bolje razumijevanje Vaših zahtjeva.

Visoka fleksibilnost i standardizacija "Rittal - Sustav" pomaže nam pružiti rješenja po mjeri za Vašu tvrtku - bez obzira radi li se o industriji ili IT-u i bez obzira na sektor unutar kojega poslujete.

Pregled industrija

Kolokacija

Optimalna infrastruktura za kolokacisjke ponude

Kolokacija bilježi snažan rast i važno je područje poslovanja za operatere podatkovnih centara, posebno za pružatelje internet i Cloud usluga.

Automobilska industrija

Krenite prvi sa startne pozicije

Automobilska industrija trenutno se suočava s najvećim preokretom u svojoj povijesti: prelazak na elektromobilnost.

Zrakoplovstvo

Rittal pouzdano osvaja visine

I ovdje digitalizacija stvara nove poslovne modele u cijelom sektoru.

Željeznice

Brže do cilja

Budući koncepti mobilnosti povećavaju pritisak na postojeću i novu prometnu infrastrukturu kao i na željezničke operatere. Stoga je od iznimne važnosti osigurati nesmetane procese.

Zdravstvo

Spremni smo za digitalno zdravstvo

Digitalizacija transformira cijeli zdravstveni sektor, a e-zdravlje će imati sve važniju ulogu u pružanju zdravstvene skrbi.

Infrastruktura/Telekomunikacije

5G, IoT i umjetna inteligencija: novi izazovi za telekomunikacijske mreže

Korištenje interneta značajno je poraslo posljednjih godina i očekuje se da će nastaviti snažno rasti u budućnosti. Predviđene velike količine podataka postavit će veće zahtjeve za telekomunikacijske tvrtke i telekomunikacijsku infrastrukturu.

Logistika

Isporučujemo savršenstvo

Isporuka sljedeći dan stvar je prošlosti. Barem tako sugeriraju veliki igrači u logističkom sektoru. "Dostava isti dan", ili barem "dostava na zahtjev", nova su krilatica koja preuzima primat, potaknuta ne samo internetskim supermarketima sa svojim...

Strojarstvo

Digitalizirani i umreženi, spremni za budućnost

In the mechanical and plant engineering industry, digitalization, Industry 4.0 and the Internet of Things (IoT) are highly relevant to suppliers and users alike.

Proces

Suvremeni i učinkoviti procesi u procesnoj industriji

The process industry is plagued by disruptions. Transparent, efficient and controlled processes at all levels of the company are a key success factor.

Hrana i piće

Sigurnost hrane, higijena i digitalizacija

Sigurnost hrane glavni je prioritet tijekom proizvodnih operacija. Uz to, održivost postaje sve važnija.

Maloprodaja

Pametna rješenja za maloprodaju

Od svih promjena koje su se posljednjih godina dogodile u poslovnom svijetu, digitalizacija tržišta i ponašanja potrošača je ona koja je imala najveći utjecaj.

Pomorska industrija

Cjelovita rješenja za teške uvjete okoline

Na otvorenom moru može biti prilično nemirno. Tehnički sustavi koji se koriste u pomorskoj industriji stoga moraju biti posebno dobro zaštićeni od utjecaja okoline.

Energija

Pouzdana rješenja za održivu opskrbu energijom

U 2019. godini gotovo 43 posto potrošnje električne energije u Njemačkoj potjecalo je iz obnovljivih izvora. Cilj održivosti opskrbe energijom je promjena energetskog sustava na svim razinama.

Elektrotehnika i automatika

Dodana vrijednost kroz automatizaciju

Konstrukcija i rad upravljačkih i sklopnih postrojenja značajno su promijenjeni zahvaljujući digitalizaciji.

Financije

Digitalizacija: nove prilike za financijski sektor

Tehnologije kao što su blockchain i kriptovalute postavljaju nove izazove pred financijski sektor, ali prije svega nude nove mogućnosti i prilike za veću učinkovitost i sigurnost.