海事業界は荒波に直面する覚悟が必要です。 船上および岸壁の設備は、荒波にもしっかりと対応する必要があります。 屋外のエンクロージャーにとっては、塩害、強風、強い振動や衝撃、温度変化がさらなる課題となります。
様々なエンクロージャーとそれに適合する温度管理ソリューションにより、どのような悪条件でも電気機器を安全かつ乾いた状態に保つことができます。標準コンポーネントにより、リタールのソリューションを24時間以内(ドイツのみ)にお届けします。
- 陸上電力供給
- 港湾設備や閘門の配電
- 燃料供給
- クレーンコントローラー
海上でも陸上でも、塩分を含んだ大気、湿度、紫外線に対する耐性は不可欠であり、最適な腐食防止と表面保護が最も重要です。
海運業界では信頼性が特に重要です。安全関連のインフラが関与しているため、故障が発生すると極めて高いコストが発生する可能性があります。リタールは、高い耐久性と短納期でこのような要求にお応えします。
環境4
アウトドア エクストリーム(屋外)
海事産業では、屋外の筐体は公共のアクセス可能な場所に設置されることが多く、極端な気象条件、不正アクセスのリスク、潜在的に攻撃的な大気に耐える必要があります。これらの課題に対応するのは、適切な耐ブレークイン性分類と腐食保護を備えたハイエンドのエンクロージャーです。