Outdoor solutions

Suitable for use in the most varied fields

With intelligent and flexible solutions comprising enclosures and climate control systems perfectly matched to meet all requirements!

Satisfied customers are the best reference

SBRS GmbH

“We appreciate the modular system used by Rittal enclosures. Rittal products enable fast and simple development of the charging infrastructure. They are also available worldwide, which is a benefit for us in our international projects.”

Dr. Stephan Nahmer, board member at SBRS GmbH

TESVOLT GmbH

“Our energy storage solutions are used all over the world. It is thus important for us that the Rittal enclosures and cooling units we use already possess international approvals. And if need for maintenance arises, we can rely on fast assistance through Rittal’s international service network.”

Dr. Victor Schäfer, battery expert in senior position in R&D

VSD Elektrotechnik GmbH

“Rittal outdoor enclosures stand at the entrances to the nationwide logistics centres of one of our customers. This is where our drivers receive information such as the bay at which their delivery is expected. The enclosures must be especially robust for such an application, so as to guarantee the best possible protection against the weather and other environmental influences. Both we and our customers remain fully convinced by the Rittal enclosures.”

Ahmet Türkekul, managing director

トリチウム

すべての人にE-モビリティを

リタール製品の国際的な供給力と品質が、トリチウムからの受注の決め手となりました。リタールのソリューションは、充電ステーションの繊細な電気部品を環境の影響から保護するためにも使用されています。

SBRS GmbH

雨や日差しから守られて

ドイツのフライブルク市は、気候にやさしい電気バスを導入しています。これらのバスは、リタールのコンポーネントを組み込んだSBRS GmbHの独創的な充電インフラを利用しており、厳しい天候や不正アクセスから理想的に保護されています。

TESVOLT

山腹のお湯

ドイツ山岳協会コーブルグ支部の山小屋では、太陽光発電システムと植物油による熱電併給プラントにより、カーボンニュートラルな電気エネルギーが供給されています。この山小屋では、温水シャワーや乾燥室、インターネット接続などが利用でき、リタールの標準化されたコンポーネントが重要な役割を担っています。