十分な換気や冷却が行われないために盤内でホットスポットが発生すると、電子部品は過熱し、最悪の場合は故障する可能性があります。リタールはこの問題に対処するために、工具を使用せず簡単に既存のBlue e+クーリングユニットに取り付けられる、空気循環アクセサリー「エアディフレクター」を提供しています。
エンクロージャーの隅々まで、特にホットスポットがある場所に冷気が行き渡ることがシステム運用上最適ですが、それが常に実現できることではありません。安定した長期間の運転を保証するためには、パワーエレクトロニクスを対象とした冷却が必要です。 リタールの Blue e+ クーリングユニット用「エアディフレクター」が新しいアクセサリーとして、この要件を満たします。
「エアディフレクター」は、工具不要で簡単にクーリングユニットに取り付けることができ、左右、上下にフレキシブルな配置が可能です。 すでに設置済みで稼動中のクーリングユニットにも簡単に後付けできます。また、奥行きが浅いため設置スペースに制限がありません。
このように、リタールの「エアディフレクター」は、エンクロージャー内の温度管理を簡単かつ実用的に行うことができます。 このプラスチック製アクセサリーは、冷却能力1 kW ~ 5.8 kWまでの鋼板製、ステンレス製、ケミカル仕様 Blue e+ クーリングユニット用のバージョンを取り揃えています。
リンク:製品ページ