お申込みプロセスに関する最も重要な質問とその回答はここにあります。さらにご不明な点がございましたら、私たちのチームが、個人的にであっても、お手伝いさせていただきます。
お申し込み
求人広告の「お申し込み」ボタンを介して、個人の「お申込者プロフィール」を作成します。データの入力が完了したら、送信されてきたリンクからご登録内容を確認する必要があります (必要に応じて、ご自身の迷惑メールフォルダーもご確認ください)。その後、登録確認メールが自動的に送信されます。
求人広告の「お申し込み」ボタンを介して、個人のアクセスデータで再度ログインできます (「キャリアポータルにご登録済みですか?」→「お申込者ログイン」)。保存されているデータは、必要に応じて更新できます。お申し込み内容が正常に送信されると、登録確認メールが自動的に送信されます。
求人掲示板で適切な求人情報が見つかりませんでしたか? 「当社へようこそ」で、「自発的 (募集のない) お申し込み」のための様々な方法を提供しています。これを行うには、ページに組み込まれているオンライン機能を使用します。
はい、可能です。その時点までに保存したデータは保持されます。「お申込者ログイン」から、個人のアクセスデータで再度ログインし、「お申し込み」を続行できます (「私のお申込み」→「続行する」)。
はい、可能です。「お申込者ログイン」から、個人のアクセスデータで再度ログインし、「お申し込み」を取り下げることができます (「私のお申込み」→「取り下げる」)。
お申し込みに必要な添付資料
履歴書、カバーレター、およびその他の関連ドキュメントを個別に、または、まとまった1つのファイルとして、「添付ファイル」経由でアップロードしてください。補足情報は、「追加情報」経由でご報告ください。
添付ファイルのサイズ (最大 10 MB) と形式 (docx、pdf、jpg) をご確認ください。それでもファイルをアップロードできない、あるいは完全にアップロードできない場合は、個人的にサポートさせていただきます。先に、「お申し込み」のみを送信することもできます。その後の添付ファイルのアップロードはいつでも可能です。
お申込者プロフィール
「お申込者ログイン」から新しいアクセスデータをリクエストできます。これを行うには、「パスワードを忘れました」機能を使って、Eメールアドレスまたはユーザー名を入力します。申請後、数分以内に新しいアクセスデータがメールで届きます。これを使用してシステムに再度ログインできます (必要に応じて、ご自身の迷惑メールフォルダーもご確認ください)。
「お申込者ログイン」からお申込者プロフィールと個人データにアクセスできます。データは後から変更または追加できます (「マイプロフィール」→「マイデータ」)。プロフィールの変更はすぐに有効になり、作成中の「お申し込み」だけでなく、すでに送信された「お申し込み」も更新されます。
「お申込者ログイン」から、個人のアクセスデータで再度ログインし、お申込者プロフィールのロックを解除することができます。また、この設定を元に戻すこともできます (「マイデータ」→「概要と解除」)。この解除により、他の求人広告についても、あなたのプロフィールを考慮することが可能になります。
はい、可能です。「お申込者ログイン」から、個人のアクセスデータで再度ログインし、「お申し込み」を削除することができます (「マイプロフィール」→「登録の削除」)。最後に、確認メールが送信されます。
はい、当社は原則的に、個人情報を保護することに価値を置いています。詳細については、プライバシーポリシーご参照ください。
さらに質問はございますか、あるいはサポートを必要としていますか?
当社の採用チームは、個人的にもサポートいたします:+49 (0) 2773 924-3366