特に強力な妨害波は、マイクロ波乾燥機、放電加工装置および高周波溶接機などによって発生します。このような場所での使用には、通常のリタール標準エンクロージャーでは不十分な場合が多いです。このような場合は、代わりに、リタール EMC エンクロージャーの使用をお勧めします。
高いシールド効果 - それを得る方法です
エンクロージャーの外装 (ドア、パネル類) には、導電性のスペシャルパッキンを使用することにより、広い範囲で隙間なく電気的に接続されます。内面とパッキンエッジは塗装されません。腐食防止は、基材の亜鉛マグネシウムめっきによって実現されます。
エンクロージャーのクオリティーは、加工のよしあしで決まります!
透視面や温度管理製品のためにカットアウトを施した場合は、シールド効果をどのように維持するかを考慮しなければなりません (電磁波シールドガラス、金属メッシュ、シールドハニカムなど)。
シールド効果は、以下のように表されます
シールド (遮蔽) 効果グラフでは、電磁界の各周波数に対するエンクロージャーによる減衰量を対数で表します。
- 20 dB のシールド効果は、10分の1の弱化に相当します
- 40 dB のシールド効果は、100分の1の弱化に相当します
- 60 dB のシールド効果は、1000分の1の弱化に相当します
- など