自然が教えてくれる (ロータス効果)
アジアでは、ハス科の植物は清浄さの宗教的なシンボルと見なされています。その植物からは液体が転がり落ち、ほこりが付着することもありません。これらの原因はナノ粒子にあります。ごく小さな乳頭状突起が水をはじくのです。ナノテクノロジーでは、セルフクリーニングセラミックがその働きをします。ナノ粒子でコーティングされた材料には、特別な特性があります。傷に強いメガネレンズを製造するために、ナノ粒子が表面に塗布されます。このようなレンズは、スチールウールで磨いても傷がつきません。ごく小さな粒子は非常に小さいので、光を曲げたり屈折させたりすることなく、そのまま通過させます。
どのように機能しますか?
ナノコーティングは、表面にしっかりと結合する成分と、望ましい効果をもたらす他の成分を含むナノ粒子で構成されています。これらの微粒子は、塗布中にインテリジェントに配置されます。結合成分は表面に移動し、非粘着性成分は空気に向かって整列します。この「自己組織化」の間に、極薄のガラスのような層が形成され、それが表面と均一な結合をするので、極めて高い耐久性が保証されるのです。これは、腐食性物質などが多く含まれる環境による影響からも表面を保護します。このタイプのナノコーティングは、リタール エンクロージャー クーリングユニット (凝縮器の表面) でも使用されています。
ナノテクノロジー - ビジョンから製品へ
ナノテクノロジーは、エンクロージャー用温度管理ユニットで、標準的に使用されています。トップサーム クーリングユニットの凝縮器は、ナノラッカーでコーティングされます。これは、凝縮器に防汚層を提供するセラミックナ製のノ粒子で構成されています。結果的に、細孔は永続的に密封されることになります。そのため、異物が付着できず、表面特性が保持されることになります。これにより、「汚れた」環境では、メンテナンス周期を大幅に引き延ばすことが可能になります。ナノテクノロジーによる革新的な前処理は、真の意味において、「目に見えるメリット」を提供します。
塗装前処理におけるナノテクノロジー
リーダー的なエンクロージャーメーカーの1つとして、リタールは現在、世界各国の塗装前処理において、細部に至るまで最適な性能を保証するの技術、「ナノテクノロジー」を取り入れています。ナノテクノロジーによる革新的な前処理は、真の意味において、「目に見えるメリット」を提供します:
より高い品質
ナノ粒子が埋め込まれた高密度の閉じられた無機層により、防食性が大幅に改善されました。
表面積の増加により塗料の密着性を最適化。
より高い環境適合性
リン酸塩、溶剤、有毒重金属を含みません。
塗布の際に加熱が不要なため、省エネです。
より長い寿命
機器類を長期的により良く保護。
メンテナンス労力を大幅に削減。
当社の製品表面のナノセラミックコーティングは、従来のリン酸鉄処理に取って代わります。
この前処理は、表面技術の真の革新であり、鋼、亜鉛およびアルミニウムの表面での使用に最適です。この技術は、非常に均一なコーティングを可能にし、塗装されている表面の防食性を大幅に改善します。