CE マーキングに関連して、エンクロージャー (空筐体) は該当する EU 指令に割り当てられます。それよって、DIN EN 62208 に準拠した型式試験に基づく 低電圧指令 2014/35/EU による表示義務が発生します。
空筐体には適用されないその他の関連指令:
機械指令 2006/42/EC
EMC 指令 2014/30/EU
空筐体規格 DIN EN 62208 は、指令の要件への適合性を評価するための規格として、低電圧指令の後ろにのみ記載されます。したがって、空筐体には、他の指令に関連する CE マークは付いていません。
原則として、DIN EN 61439-1/-2 または -3 に準拠した低電圧開閉装置および制御装置アセンブリーの DIN EN 62208 に準拠した型式試験済みの空筐体として使用されるすべてのエンクロージャーは、銘板上にマークが付けられます。適合宣言は、インターネット上のそれぞれの製品ページに保存されています。
マーキングの基準として使用される規格は、特定の製品規格の対象となるエンクロージャー (例えば、IEC 60297 に準拠した電子機器ハウジングまたは情報技術機器用ハウジング) には適用されないため、低電圧開閉装置および制御装置アセンブリーの一般的な「産業用エンクロージャー」のみが現在の水準に従ってマーキングされます。
CE マーキングの基本情報
その背後にあるもの
CE マーキングは、製造業者が自主的に検査機関に依頼して、自社製品のポジティブな製品特性の有効性を証明していただくようなものではありません。
これは、EU 指令に該当するすべての製品に法的に定められているマーキングです。
CE マーキングの主な目的は、EU 加盟国内での貿易障壁を取り除くことです。CE マークは管理上のマークであり、当初は消費者やエンドユーザーを対象としていませんでした。これは、マーキングされた製品が技術的調和指令の要件 - 本質的には安全要件 - を満たしていることを市場監視当局に示すことを目的としていました。欧州経済領域内の特定の製品の「テクニカルパスポート」のようなものと理解していただけたらいいでしょう。
CE マーキングの基礎は、欧州委員会の調和概念とそれに伴う欧州標準化のアップグレードです。重要な内容は、既存の国内規制、基準、および仕様の相互承認です。特に、消費者を保護するために、健康、安全、環境に焦点を当てています。