Per realizzare processi produttivi complessi, negli armadi elettrici vengono installati componenti sensibili e sempre più performanti. La scelta della giusta soluzione di climatizzazione è fondamentale per garantire la lunga durata dei componenti.
Ma quale metodo di climatizzazione è più adatto al tuo impianto?
Raffreddamento a liquido con scambiatore di calore aria/acqua o raffreddamento con condizionatore o tramite l'aria ambiente? O riscaldatore anticondensa per armadi elettrici? Per trovare la giusta soluzione di climatizzazione ad alta efficienza energetica per il tuo impianto, è necessario un approccio olistico, perché troppi aspetti devono essere considerati. Quali sono, ad esempio, le condizioni ambientali nel luogo di installazione dell'impianto? È umido? Polveroso? Caldo? E che tipo di capacità frigorifera è effettivamente necessaria?
Naturalmente devono essere presi in considerazione anche fattori come il tipo di installazione (free-standing o integrata), la dissipazione del calore (passiva o forzata) e il livello di rumore consentito.
Lo sapevi che...
... con una corretta climatizzazione è possibile aumentare significativamente la durata dei componenti del quadro elettrico?
La crescente densità di packaging negli armadi industriali può portare a un significativo aumento della dissipazione di potenza negli armadi!
Come regola generale, un aumento di 10 °C della temperatura di esercizio dimezza la durata e raddoppia il tasso di guasto.
Studio sul campo
Nell'ambito di uno studio sul campo, Rittal ha esaminato circa 400 installazioni per determinare come le soluzioni di climatizzazione siano tipicamente adottate nella pratica industriale. Ne sono emersi numerosi errori che si sarebbero potuti evitare ottimizzando la progettazione con gli strumenti giusti.
Affinché le soluzioni di climatizzazione efficienti garantiscano prestazioni ottimali con un consumo energetico minimo, i componenti del sistema di climatizzazione devono essere dimensionati correttamente.
Tipici errori derivanti da una climatizzazione errata:
- Nel 64% delle installazioni, i componenti caldi non si trovavano nel flusso d'aria tra la ripresa e la mandata dell'unità di climatizzazione
- Il 50% delle unità esaminate ha un utilizzo della capacità inferiore al 20%
- Nel 93% delle installazioni non è stato previsto/installato un condotto mirato dell'aria fredda
- Il 40% delle unità presentava filtri molto sporchi e una manutenzione inadeguata
- Nel 18% delle installazioni, la ripresa o la mandata del sistema di climatizzazione non erano esenti da ostacoli
- Il 19% delle installazioni presentava cortocircuiti d'aria
Panoramica dei tipi di climatizzazione in base alle condizioni ambientali
I diversi sistemi di climatizzazione hanno una varietà di caratteristiche e offrono un'ampia gamma di vantaggi.
Le unità di raffreddamento con aria ambiente sono ideali per dissipare i carichi termici in modo particolarmente economico. Il prerequisito è un'aria ambiente relativamente pulita a una temperatura inferiore a quella desiderata all'interno dell'armadio.
Requisiti:
- Utilizzo in ambienti con aria relativamente pulita
- Temperatura ambiente inferiore alla temperatura desiderata all'interno del quadro elettrico
Vantaggi:
- Particolarmente efficiente dal punto di vista energetico
- Installazione rapida ed economica
- Non è necessaria alcuna infrastruttura lato cliente
I condizionatori mantengono la temperatura all'interno dell'armadio a un livello costante, indipendentemente dalla temperatura ambiente. Il convogliamento dell'aria soddisfa le esigenze individuali. Due circuiti separati impediscono l'ingresso di polvere nell'armadio.
Requisiti:
- Adatti anche per l'uso in ambienti caldi o polverosi
- Temperatura ambiente almeno pari alla temperatura desiderata all'interno dell'armadio
- Grazie a due circuiti separati, la polvere non penetra nell'armadio
- La temperatura interna del quadro elettrico è mantenuta a un livello costante
- Particolarmente efficienti dal punto di vista energetico con l'innovativa serie di condizionatori Blue e+
ll raffreddamento a liquido è utilizzato nelle applicazioni con carichi termici particolarmente elevati, ad esempio per il raffreddamento di macchine e processi e per asportare il calore dagli armadi tramite scambiatori di calore aria/acqua. La separazione fisica tra la «centrale del freddo» e le utenze di processo da raffreddare è possibile con i sistemi di raffreddamento a liquido.
Requisiti:
- Adatto anche per l'uso in ambienti con aria corrosiva o oleosa
- La temperatura ambiente può essere superiore o inferiore alla temperatura all'interno dell'armadio
- Nel luogo di installazione deve essere disponibile un circuito di acqua di raffreddamento
Vantaggi:
- Controllo della temperatura ad altissima precisione (temperatura dell'acqua costante)
- Può raffreddare sia armadi che macchine utensili
- Soluzioni adatte anche a temperature ambiente estremamente elevate
- Lo scambiatore di calore e il chiller possono essere facilmente tenuti separati, in modo che non venga disperso calore disperso nel locale
La condensa può rappresentare un rischio elevato per l'elettronica, soprattutto nelle installazioni outdoor. La possibilità di scegliere tra diverse classi di potenza garantisce che sia sempre disponibile la potenza termica corretta.
Requisiti:
- Nessun requisito relativo all'aria/temperatura ambiente all'esterno dell'armadio
Vantaggi:
- Distribuisce uniformemente l'aria calda all'interno dell'armadio
- Evita temperature sotto la norma nei quadri elettrici
- Previene la formazione di condensa e quindi protegge dalla corrosione
Gli accessori perfettamente coordinati adattano i componenti del sistema di climatizzazione alle vostre esigenze specifiche: dal convogliamento mirato dell'aria al controllo preciso delle apparecchiature, fino ai materiali di consumo idonei.
Vantaggi:
- Il monitoraggio, il controllo e il convogliamento individuale dell'aria possono aumentare ulteriormente l'efficienza e l'affidabilità dei componenti del sistema di climatizzazione
Come puoi ridurre la tua impronta di CO2 e risparmiare denaro?
L'utilizzo di soluzioni ad alta efficienza energetica nel settore della quadristica e della climatizzazione di processo può essere d'aiuto. In molti casi, vale la pena sostituire le apparecchiature obsolete con nuove soluzioni, più efficienti in termini energetici.
In tal modo è possibile ottenere risparmi significativi sia sui costi di manutenzione che sul consumo energetico. Di conseguenza, le più nuove soluzioni di climatizzazione non saranno interessate da ulteriori modifiche del regolamento UE sui gas fluorurati ad effetto serra.
Altri video:
Altri download:
Per soluzioni outdoor efficienti
TopTherm Blue e condizionatori a parete, UL type 3R/4
Il primo al mondo
Il principio e+
Chiller Blue e+
Con il principio e+
L'aggiornamento digitale per i chiller della serie Blue e
Blue e adattatore IoT
Potenza frigorifera on-demand ad alta efficienza
Blue e chiller
Conformi al nuovo NEC 2017
Approvazioni delle macchine in Nord America