STIWA Automation GmbH, sa sjedištem u Gornjoj Austriji, vrlo ozbiljno shvaća pitanje upravljanja okolišem. Na primjer, mjerenja potrošnje energije provode se redovito. Rezultat je bio iznenađujući: neki strojevi zahtijevaju manje energije za kretanje nego za njihov klima uređaj.
Za odvođenje topline iz kućišta tvrtka sada koristi energetski učinkovite rashladne jedinice iz serije Blue e+ iz Rittala. To je također prednost za kupce koji moraju dokumentirati svoje napore u upravljanju energijom kao dio ISO 50001 standarda.
Potencijalne uštede postignute prelaskom s 'Top Therm' na 'Blue e' bile su dobre, no čak su i nadmašene s 'Blue e+'.
STIWA izrađuje strojeve visokih performansi koji rade s vremenom ciklusa znatno manjim od jedne sekunde. Uz ovu osnovnu djelatnost, razvoj proizvoda i softvera za tvorničku automatizaciju, podugovaranje visokokvalitetnih metalnih i plastičnih sklopova, energetski učinkovita građevinska tehnologija i automatizacija laboratorija među ključnim su kompetencijama STIWA grupe. Tvrtka trenutno upravlja s osam tvornica u Austriji, Kini, SAD-u i Njemačkoj. Kako bi zadovoljili iznimno zahtjevne primjene u strojarstvu, komponente moraju dolaziti od onih proizvođača koji mogu držati korak s visokim standardom. Tvrtka stoga provodi brojne testove izdržljivosti kako se ne bi morala oslanjati na podatke samih proizvođača.
Premašene specifikacije proizvođača
Nova serija klima uređaja Blue e+ iz Rittala također je bila podvrgnuta ovim testovima izdržljivosti. STIWA već godinama pazi na energetsku učinkovitost klima uređaja. Prije nekoliko godina, Rittal Top Therm je prebačen na Blue e. Uz veliki stroj s oko 30 rashladnih jedinica, to je omogućilo postizanje uštede u troškovima energije – gledano kroz cijeli radni vijek – u peteroznamenkastim rasponima u eurima. Prilikom predstavljanja Blue e+ uređaja, STIWA je isprva bila vrlo skeptična jesu li uopće moguće veće uštede. Nakon toga uslijedili su njihovi vlastiti testovi u proizvodnom okruženju kako bi provjerili vrijednosti od 75 posto uštede energije koje je odredio Rittal. Da bi se to postiglo, Blue e+ uređaji montirani su u različite ormare i izmjerene su vrijednosti. Uz uštedu od 80 posto, uređaji su čak i premašili informacije koje je dao Rittal.
Ključno je hibridno hlađenje
Ogromne uštede proizlaze iz nove hibridne tehnologije uređaja, odnosno interakcije kompresorskog rashladnog uređaja i toplinske cijevi. Za hlađenje s pasivnom toplinskom cijevi nisu potrebni ni kompresor ni pumpa - potrošnja energije je stoga vrlo niska. Kompresor se koristi samo kada pasivno hlađenje više nije dovoljno. Budući da su svi rashladni pogoni kompresora regulirani brzinom, njihov je rad također vrlo energetski učinkovit. Visokoučinkoviti uređaji imaju dodatne prednosti: zahvaljujući njihovoj sposobnosti za rad na više naponskih razina, mogu se fleksibilno koristiti u svim standardnim mrežama diljem svijeta. Ovo također smanjuje napor konfiguracije.
Prikladno za certifikaciju
Svojim strojevima STIWA podržava kupce certificiranjem u skladu s ISO 50001. Iako se pojedinačni strojevi ne mogu zasebno certificirati za to, kupci dobivaju potrebne ključne podatke. Tvrtka također jamči da se koriste samo komponente proizvođača koji su također aktivni na području upravljanja energijom, kao što je slučaj s Rittalom.
Pregled
- Projekt
- STIWA Automation
- Lokacija
- Attnang-Puchheim, Austrija
- Podružnica
- Machine-Building
- Izazov
Energetski učinkovito hlađenje
Dokumentacija o upravljanju energijom u skladu s ISO 50001
- Rješenje
Blue e klima uređaji, Blue e+ uređaj se testira u proizvodnom okruženju
Ušteda od 80 posto zahvaljujući hibridnoj tehnologiji hlađenja