Beslutningsstøtte

Hvordan finder jeg den rigtige klimastyringsløsning?

For at implementere komplekse produktionsprocesser bliver følsomme og stadig mere kraftfulde komponenter indbygget i styretavlerne, og en korrekt klimastyring er helt afgørende for deres levetid.

Men hvilken klimastyringsmetode er mest velegnet til dit anlæg?

Væskekøling med luft-/vandvarmevekslere eller køling med køleenhed eller omgivende luft? Eller har du måske brug for skabsopvarmning? For at finde en energieffektiv klimastyringsløsning, der passer til dit anlæg, kræves der en overordnet vurdering, som tager en lang række aspekter i betragtning. Også de omgivende forhold, som dit anlæg befinder sig i. Er der fugtigt? Støvet? Varmt? Og hvor stort et køleeffektbehov taler vi om?

Også faktorer som opstillingstype (fritstående eller integreret), varmeafledning (passiv eller aktiv) eller tilladt støjniveau skal der naturligvis tages hensyn til.

Vidste du...?

... , at du kan øge levetiden for komponenterne i styretavlen markant med den rigtige klimateknik?

Den stigende pakningstæthed i styretavlerne kan føre til en enorm forøgelse af tabseffekten i skabene!

Tommelfingerregel: En forhøjelse af driftstemperaturen med 10 °C halverer levetiden og fordobler fejlfrekvensen.

Feltstudie

I et feltstudie undersøgte Rittal omkring 400 anlæg for at finde ud af, hvordan klimastyringsløsninger i praksis typisk installeres i industrien. Der kunne påvises adskillige fejl, som kunne have været undgået ved optimal planlægning med de rigtige værktøjer.

Klimastyring skal planlægges korrekt for at effektive klimastyringsløsninger skal kunne yde optimal effekt ved lavest mulige energiforbrug.

Typiske fejl på grund af ukorrekt klimastyring:

  • I 64 % af opbygningerne lå de varme komponenter ikke i luftstrømmen mellem klimaenhedens ud- og indløb
  • 50 % af de undersøgte enheder havde en udnyttelsesgrad på under 20 %
  • I 93 % af opbygningerne blev der ikke fastlagt/installeret en målrettet koldluftføring
  • 40 % af enhederne havde kraftigt tilsmudsede filtermåtter og var ikke tilstrækkeligt vedligeholdt
  • I 18 % af opbygningerne var klimaenhedens ind- eller udløb ikke fri for forhindringer
  • 19 % af opbygningerne havde luftkortslutninger

Oversigt over klimastyringstyper i forhold til de omgivende betingelser

De forskellige klimastyringstyper er kendetegnet ved at have forskellige egenskaber og tilbyder mange fordele.

Enheder til køling med omgivende luft er især velegnede til at aflede varmebelastninger på en økonomisk fornuftig måde. En forudsætning herfor er en relativt ren omgivende luft med en temperatur, som ligger under den ønskede temperatur internt i styretavlen.

Forudsætninger:

  • Anvendelse ved relativt ren omgivende luft
  • Omgivende temperatur som er lavere end den ønskede skabstemperatur

Fordele:

  • Meget energieffektiv
  • Omkostningseffektiv og hurtig installation
  • Ingen infrastruktur hos kunden er nødvendig

Få mere at vide

Med køleenheder holdes skabstemperaturen på et ensartet niveau, som er uafhængigt af den omgivende temperatur. Luftføringen opfylder individuelle krav. Takket være to adskilte kredsløb trænger der intet støv ind i skabet.

Forudsætninger:

  • Kan også anvendes i varmere eller mere støvholdig omgivende luft
  • Omgivende temperatur som er lig med eller højere end den ønskede skabstemperatur

Fordele:

  • Takket være to adskilte kredsløb trænger der intet støv ind i skabet
  • Skabstemperaturen holdes på et konstant niveau
  • Særligt energieffektiv med den innovative køleenhedsserie Blue e+

Få mere at vide

Efficient liquid cooling is used wherever a high cooling load is required – for example, in process and machine cooling or if using air/water heat exchangers to dissipate heat losses from enclosures. Spatial separation between cooling production and process cooling can be achieved with liquid cooling systems.

Requirements:

  • Also suitable for use in corrosive or oily ambient air
  • Ambient temperature can be higher or lower than the temperature inside the enclosure
  • A supply of cooling water must be ensured at the installation site

Benefits:

  • Exceptional temperature accuracy (constant water temperature)
  • Can cool both enclosures and machine tools
  • Suitable even for extremely high ambient temperatures
  • The heat exchanger and chiller can easily be kept separate, so no waste heat is generated in the room

Find out more

Condensation poses a particular risk for control electronics, especially with outdoor siting. Having a range of output categories ensures the correct thermal output is always available.

Requirements:

  • No requirements relating to the ambient air/temperature outside the enclosure

Benefits:

  • Distributes warm internal air evenly
  • Avoids subnormal temperatures in switchgear
  • Preventing condensation protects against corrosion

Find out more

Superbly coordinated components tailor the climate control components perfectly to your specific requirements – from targeted air routing and precise control of equipment to the appropriate consumables.

Benefits:

  • Monitoring, control and individual air routing can further increase the efficiency and reliability of climate control components

Go to product

Postnummer

How can you reduce your carbon footprint and save hard cash?

Using energy-efficient enclosure and process climate control solutions can help. In many cases, it’s worth replacing older equipment with new, energy-efficient solutions.

Significant savings can be achieved in terms of both maintenance costs and energy consumption. As a result, the latest climate control solutions will definitely not be affected by the next stage of the EU regulation on fluorinated greenhouse gases and associated requirements.

 

Further videos:

Blue e+ integration solution and roof mounting

Discover the benefits of integrating cooling units in the VX25 and as a roof-mounted variant

1.6 kW Blue e+ cooling unit

Discover the benefits of the new performance calss for compact enclosure systems

Blue e+ chiller

Meet the world's most efficient range of chillers

Roof-mounted fan

Find out more about the operation and benefits of Rittal roof-mounted fans

Further downloads:

For efficient outdoor solutions
TopTherm Blue e wall-mounted cooling unit, UL type 3R/4

World's first
The e+ principle

Blue e+ roof-mounted cooling unit
VX25 integration solution

Blue e+ chiller
With the e+ principle

The digital upgrade for Blue e cooling units
Blue e IoT adaptor

High efficient needs- based cooling Blur e chiller
Blue e chiller

Based on the new NEC 2017
Machine approvals in North America

 

References

Bosch Rexroth

50 procent lavere energiforbrug

Værktøjsmaskiners energibehov må ikke undervurderes. F.eks. står køling af styretavlen og spindlerne for 15 procent af kølebehovet alene. En testinstallation på en CNC-drejebænk hos Bosch Rexroth har vist, at energiforbruget er betydeligt lavere med de...

Xylem Services GmbH

Reduktion af driftsomkostninger med Blue e+ køleenheder fra Rittal

Til afkøling af tavleanlæggene satser Xylem derfor på køleenheder i serien Blue e+ fra Rittal og sparer dermed årligt et femcifret beløb.

Ford Motorenwerke

Service- og effektivitetskontrol af køleenheder påviser potentielle besparelser

På Fords motorfabrik i Köln oplevede man inden for et år flere anlægsnedbrud på grund af defekte køleenheder. Tilbuddet fra Rittal om at gennemføre en producentuafhængig gennemgang af samtlige køleenheder og desuden overveje potentielle...