Base de Informação

Informações sobre temas importantes da Rittal

Base de Informação

Base de Informação

Aqui, encontra informações sobre as nossas aprovações de produtos, a proteção de superfícies da Rittal, a nossa gestão de qualidade, EDI, o conceito de EMC da Rittal e as nossas normas de utilização.

 

Aprovações de produtos

Nós verificamos e testamos no laboratório de qualidade certificado da Rittal, de acordo com todas as normas internacionais conhecidas. Para satisfazer os requisitos destas normas, um quadro elétrico passa por até 20 testes diferentes.

Approvals

Rittal products meet the highest internationally recognised quality standards

Todos os componentes são submetidos aos testes mais rígidos, de acordo com as disposições e normas internacionais. A alta e consistente qualidade dos produtos é assegurada graças a um abrangente gerenciamento de qualidade. Controles regulares de...

Conformidade CE

Marcação CE noa armários elétricos da Rittal

Aos armários elétricos é atribuida uma diretriz válida da UE no que se refere à marcação CE, de acordo com a qual há uma obrigação de marcar, a Diretriz de Baixa...

A proteção de superfícies da Rittal

A Rittal utiliza novas tecnologias para o acabamento de superfícies. Graças ao nanorevestimento, os produtos da Rittal recebem o mais alto nível possível de proteção de superfície e contra corrosão.

A Rittal desenvolve e testa processos novos continuamente para a otimização da durabilidade, função e segurança dos seus produtos. Com a utilização do nanorevestimento, a líder mundial do mercado de tecnologia de armários e quadros elétricos está a estabelecer novos padrões na tecnologia de superfícies.

Inovadora proteção de superfícies

A natureza mostra-nos como (efeito lótus)

Na Ásia, a flor de lótus é um símbolo religioso de pureza. Dado que os líquidos escorregam desta flor e nenhum pó adere à mesma. A razão para isto são as nanopartículas

Superfícies plus

Procedimento de teste ampliado da Rittal

Com o procedimento de teste ampliado - proteção de superfície plus - os materiais são testados no nível do sistema. Ou seja, o produto completo e não apenas a peça individual é submetido ao procedimento de teste no respectivo espectro de uso.

Anti marcas

A sujidade não tem hipótese

Os gregos antigos já sabiam. O nosso mundo é composto por minúsculas partículas. Hoje em dia, este conhecimento beneficia a pesquisa. Uma vez que a nanotecnologia possibilita a penetração no reino dos...

Sistema de pintura Rittal

Proteção ideal de superfícies

O tratamento triplo das superfícies oferece proteção ideal contra corrosão e é resistente contra óleos minerais, lubrificantes, emulsões de processamento e solventes, que são utilizados...

QM informa

Informações sobre os tipos de proteção IP e NEMA, a certificação ECB•S, a gestão de qualidade e a proteção ambiental dos produtos Rittal.

Categorias de proteção

IP, NEMA e ECB•S

Qualidade testada em laboratório

A gestão de qualidade da Rittal vai além de todas as fronteiras

As áreas de aplicação dos inovadores produtos da Rittal tornam-se cada vez mais variadas, e as necessidades, cada vez mais complexas.

Proteção ambiental do produto na Rittal

Informações sobre proteção ambiental na Rittal

Saiba mais

Conceito EMC

Para compatibilidade eletromagnética otimizada

Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos estão em todos os lugares. Ao redor de quadros elétricos e de distribuição de energia também. Este ambiente...

Normas de Utilização

Normas de utilização para transporte e armazenamento

Os produtos da Rittal devem ser sempre armazenados e transportados cuidadosamente, de acordo com estas diretrizes. Estas diretrizes aplicam-se a todas as pessoas e empresas envolvidas na cadeia de transporte e descrevem os requisitos de equipamento de...