A natureza mostra-nos como (efeito lótus)
Na Ásia, a flor de lótus é um símbolo religioso de pureza. Dado que os líquidos escorregam desta flor, nenhum pó adere à mesma. A razão para isto são as nanopartículas: papilas minúsculas que repelem a água. Através da nanotecnologia foi então criada a cerâmica autolimpante. Materiais que são revestidos com nanopartículas possuem características especiais: Para a produção de lentes oftálmicas à prova de riscos são aplicadas nanopartículas na sua superfície. Lentes deste tipo podem ser limpas com um esfregão de palha de aço e não ficam riscadas. Aqui as partículas minúsculas são tão pequenas que permitem que a luz passe livremente sem sofrer refração e/ou reflexão.
Como isto funciona?
As vedações nano são compostas por nanopartículas com componentes que se ligam de forma firme à superfície e com outros componentes que criam o efeito pretendido. Estas partículas se dispõem de forma inteligente durante a aplicação: Os componentes de ligação se deslocam para a superfície, os componentes de antiaderência se direcionam para o ar. Com esta "organização própria" é formada uma camada ultrafina e vítrea que efetua uma ligação homogênea com a superfície e garante assim extrema durabilidade. Isto também protege a superfície de fatores ambientais agressivos. Este tipo de revestimento nano é também utilizado nos condicionadores de ar de armário de distribuição da Rittal (superfície de condensador).
Nanotecnologia – um produto criado a partir de uma visão
A nanotecnologia é utilizada por padrão em unidades de tratamento de ar de armário de distribuição. O condensador dos condicionadores de ar TopTherm é provido com um revestimento nano. Este é composto por partículas nano de cerâmica que fornecem ao condensador uma camada repelente de sujeira. Desenvolve-se assim uma vedação duradoura dos poros. Desta forma as impurezas não se aderem e as características da superfície são preservadas. Em ambientes "sujos" os intervalos de manutenção podem assim ser consideravelmente prolongados. O tratamento prévio inovador com nanotecnologia oferece vantagens que são literalmente visíveis.
Nanotecnologia no tratamento prévio da pintura
Rittal, como um dos fabricantes de armários de distribuição líder também no tratamento prévio de pintura a nível mundial, coloca agora a sua confiança em uma tecnologia que garante um desempenho ideal até o menor detalhe: a nanotecnologia. O tratamento prévio inovador com nanotecnologia oferece vantagens que são literalmente visíveis:
Maior qualidade
- Proteção contra corrosão consideravelmente melhorada através de uma camada fechada e inorgânica de elevada densidade na qual as nanopartículas estão incorporadas
- Aderência ideal da pintura através de uma superfície aumentada
Maior compatibilidade com o ambiente
- Sem fosfatos, solventes e metais pesados tóxicos
- Necessidades de energia mais reduzidas dado que não é preciso aquecimento na aplicação
Vida útil mais longa
- Aparelhos melhor protegidos a longo prazo
- Despesa de manutenção reduzida significativamente
O revestimento nanocerâmico das nossas superfícies de produtos substitui a fosfatização de ferro convencional.
Como verdadeira inovação na tecnologia de superfícies, este tratamento prévio é perfeito para a aplicação em superfícies de aço, zinco e alumínio. Este possibilita um revestimento extremamente uniforme com uma superfície pintada com proteção contra corrosão consideravelmente melhorada.