Rittal 수상 이력

혁신은 Rittal DNA의 일부입니다

수상

수상

소유주인 Friedhelm Loh 교수와 Rittal은 1961년에 설립된 이래 수많은 영예를 안았습니다. 다음은 그중 일부입니다:

혁신 챔피언상 2020

Friedhelm Loh 그룹, ONCITE로 혁신상 수상

수상 경력에 빛나는 ONCITE 솔루션으로 Friedhelm Loh 그룹은 "Innovation Champions Award 2020"에서 1위를 차지했습니다. ONCITE 솔루션은 생산 데이터의 미래 산업 처리를 위한 최초의 실시간 데이터 주권 및 AI 기반 엣지 클라우드 데이터 센터입니다. 비르츠샤프트보케(WirtschaftsWoche), 세인트 갈렌 대학교 및 독일 글로벌 시장 리더 아카데미(ADWM)는 독일에서 가장 혁신적인 기업을 선정하여 상을 수여합니다. “All in One Edge” 솔루션은 “독일 산업의 대표 제품”으로 불리며 기술 혁신 부문에서 1위를 수상했습니다.

2020년 최고 고용주

12년 동안 “독일 최고 고용주”

Friedhelm Loh 그룹이 다시 한번 “독일 최고 고용주”로 선정되었습니다. Top Employers Institute는 12회 연속으로 Friedhelm Loh Group에 이 영예를 수여했습니다. 1991년부터 직원을 위한 최적의 프레임워크 조건을 만들기 위해 인사 과정과 구조를 지속적으로 최적화하려고 노력한 이 글로벌 기업에게 상이 수여되었습니다. Friedhelm Loh 그룹은 노하우와 직원의 직업교육에 중점을 두어 성공적인 글로벌 기업이 되었습니다. 이러한 노력은 12회 연속으로 독일 최고의 고용주로 선정되면서 인정을 받았습니다.

SSB Innovation Award 2020

스위치기어 및 인클로저 제조의 혁신: Rittal의 와이어 터미널 WT

SCHALTSCHRANKBAU(인클로저 제조) Innovation Award 2020의 수상자가 발표되었습니다. 연구, 스위치기어 제조업체 및 전문 언론의 대표로 구성된 심사위원단은 올해 Rittal의 와이어 터미널 WT를 선정했습니다. 해당 분야의 선도적인 전문 매체인 SCHALTSCHRANKBAU는 2019년 처음으로 5개의 혁신 제품을 선정하여 혁신상을 수여했습니다.

Besser Lackieren Award 2019

도장 분야에서 비약적인 도약을 이룬 Rittal

Rittal의 디지털 통합이 심사위원단의 마음을 사로잡았습니다. Rittal은 독일 하이거에 있는 도장 공장에 대한 혁신적인 디지털화로 특별상을 수상했습니다. Rittal은 새로운 도장 공장에 스마트 팩토리 비전을 현실로 만들었습니다.

Besser Lackieren 상은 IPA(Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation) 와 산업 잡지 Besser Lackieren의 편집팀이 주최하는 연례 대회입니다.

German Innovation Award 2019

VX25의 최고 점수

2018년에 Rittal은 제어 시스템 및 스위치기어 제조의 생산성 향상 요구와 인더스트리 4.0 가치 사슬의 요구 사항에 완전히 부합하도록 개발된 최초의 인클로저 시스템인 VX25를 출시했습니다. 독일 연방 의회가 설립한 독일 디자인 협회는 사용자에게 특별한 부가가치를 제공하는 지속적인 영향으로 선구적인 혁신에 대해 혁신상을 수여합니다.

독일 데이터 센터 어워드 2019

풍력 발전소의 데이터 센터 부문 1등 수상

Rittal, SICP 및 WestfalenWIND IT는 “데이터 센터에 관한 아이디어 및 연구” 부문에서 “WindCORES++” 개념으로 독일 데이터 센터 어워드 2019에서 1위를 차지했습니다. 9년 전부터 이 상은 데이터 센터의 에너지 효율성을 높이기 위한 선구적인 아이디어와 개념에 영예를 안겨 왔습니다. 16명으로 구성된 심사위원단은 특히 비용 효율성과 지속 가능성이 결합된 새로운 개념에 깊은 인상을 받았습니다. Rittal은 보안실, IT 랙, 공조 시스템, UPS 및 모니터링을 포함한 전체 데이터 센터 인프라에 “WindCORES++”를 사용합니다.

2019년 최고의 직업교육 회사

직업교육생이 원하는 것: Friedhelm Loh 그룹, 최고의 직업교육 회사로 선정

Friedhelm Loh 그룹은 네 번째로 독일 최고의 직업교육 회사 중 하나로 선정되었습니다. 독일 Test and Focus Money가 의뢰한 연구에서 Friedhelm Loh 그룹이 높은 점수를 받았습니다. 이는 헤센주 중부에 위치한 이 가족 기업이 독일 최고의 직업교육 회사 중 하나라는 것을 인증합니다. 22개 부문에서 인력 규모 측면의 대기업 2,000개를 조사한 결과입니다.

Best of Industry Award

냉각 장치가 업계 최고상을 수상했습니다.

Rittal의 Blue e+는 2017년 최고의 제품 중 하나입니다. 산업 잡지 MaschinenMarkt는 이 세대의 냉각 장치를 자동화 부문에서 업계 최고상으로 선정했습니다. Vogel Business Media 출판 그룹은 이미 업계 상을 수상했거나 탁월한 시장 반응을 보인 솔루션에 이 상을 수여합니다. 이 결정은 “기술 혁신 수준”과 “산업, 환경 및 사회에 대한 혜택”이라는 기준에 따라 내려졌습니다. Rittal의 Blue e+는 두 가지 기준을 모두 충족했습니다. 이 세대의 냉각 장치는 생성은 에너지 효율성 측면에서 진정한 비약적 도약을 보여줍니다.

가장 성공적인 혁신 성과

기업가적 성공을 위한 최고의 영예

11월 30일 Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.(독일 발명 연구소)는 Friedhelm Loh 박사에게 2010년 디젤 메달을 수여했습니다. “가장 성공적인 혁신” 부문에서 최고의 권위를 자랑하는 이 상은 Rittal과 함께한 로 박사의 성과를 인정했습니다. 디젤 메달은 “발명 부문의 오스카”로 알려져 있으며 사회에 기여한 발명가에게 주어지는 최고의 영예입니다. 1953년부터 디젤 엔진의 발명가인 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)을 기리기 위해 수여되고 있는 이 상은 발명의 성과뿐만 아니라 발명을 기반으로 한 기업가적 성공을 기리기 위한 것입니다.