Sähköistä järjestelmäsi

ENERGIAMURROS ON TÄÄLLÄ

Tee järjestelmistäsi tulevaisuuteen sopivia - energia-alan standardit huomioiden

Energiamurroksen toteuttaminen

Energiamurros on haaste

Ilmastonsuojelu ja energiamurros asettavat yrityksille valtavia haasteita. Olipa kyse sitten energia-alasta tai muista teollisuudenaloista, nettonollapäästöt edellyttävät ympäristöystävällisiä teknologioita ja ratkaisuja, jotka täyttävät tiukat vaatimukset ja takaavat myös kansainvälisen kilpailukyvyn.

Energian siirtymisen aika

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi meidän on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä mahdollisimman paljon. Sähköä on tuotettava ja kasvavaan energiantarpeeseen on vastattava CO2 neutraalisti uusiutuvista energialähteistä.

Tämän vision toteuttaminen

  • fossiilisista polttoaineista on luovuttava mahdollisimman pian
  • on luotava turvallinen ja suorituskykyinen infrastruktuuri 
  • uusiutuvaa energiaa on tarjottava kohtuuhintaan
  • energian käyttöä on tehostettava

Perinteinen “yksisuuntainen” energianjakelu on korvautumassa hajautetulla infrastruktuurilla, joka koostuu pienemmistä järjestelmistä, jotka tuottavat energiaa suoraan käytettäväksi tai syöttävät sitä takaisin sähköverkkoon.

Seuraukset: koko järjestelmän monimutkaisuus kasvaa merkittävästi, joten infrastruktuuria on mukautettava, laajennettava ja mietittävä tarkasti.

Menestyksen avain on digitalisointi ja siihen liittyvä kaikkien laitteiden verkottuminen. Voimme edetä kohti kestävämpää yhteiskuntaa vain, jos kaikki sitoutuvat ja ponnistelevat yhteisen tavoitteen eteen. Tartu tilaisuuteen – Päivitä järjestelmäsi!

Tulevaisuuden energiajärjestelmistä tulee digitaalisia, luotettavia ja kestäviä.

Rittal ja sisaryhtiöt Eplan ja German Edge Cloud tarjoavat oikeat ratkaisut koko prosessiin suunnittelusta toteutukseen ja tuotannon hallintaan. Luota järjestelmälliseen digitalisointiin ja standardointiin ja automatisoi toimintasi – tehosta yrityksesi toimintaa ja varmista tulevaisuudennäkymät.

Haasteet tarjoavat myös mahdollisuuksia

Rittal on sitoutunut toimittamaan energiateollisuudelle räätälöidyn tuotevalikoiman, mukaan lukien modulaariset, standardoidut ratkaisut alakohtaisiin haasteisiin. 

Lue lisää markkinasegmenteistä ja sähkön tehokkaasta käytöstä:

Energiantuotanto

Huomattavia ponnisteluja laajentumisen ja rakenneuudistuksen aikana

Siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista johtaa monien hajautettujen tuotantolaitosten nopeaan kasvuun. Häiriötön toiminta on välttämätöntä, koska on varmistettava pysyvä sähkönsaanti.

Virranjakelu

Verkkoinfrastruktuuri - vahva, älykäs ja tulevaisuudenkestävä

Uusiutuvien energialähteiden kasvava osuus energialähteiden yhdistelmästä aiheuttaa valtavan rasituksen nykyiselle sähköverkolle ja lisää huomattavasti järjestelmän monimutkaisuutta. Energiainfrastruktuurista on siksi tehtävä entistä avoimempi,...

Energian varastointi

Tulevaisuuden energiajärjestelmän rakennuspalikat

“Vihreää" sähköä ei syötetä verkkoon pysyvästi ja tasaisesti. Energiavarastot ovat siksi välttämättömiä energiamurroksen onnistumisen kannalta, jotta verkko pysyy tasapainossa.

Energiankulutus

Latausinfrastruktuuri, energiatehokkuus ja sektorikytkentä

Energiamurros ei pääty sähkön jakeluun ja varastointiin. Kyse on tehokkaasta energianhallinnasta sähkönkulutuksen vähentämiseksi sekä sähköisen liikkuvuuden ja sektorikytkennän lisäämisestä.

Sähköistä järjestelmäsi – Rittal tarjoaa sinulle keskeiset ja selkeät edut.

Perusratkaisut energiasektorin erilaisiin vaatimuksiin ovat käytettävissäsi modulaarisena järjestelmänä. Esikonfiguroitujen ratkaisujen avulla tehokas suunnittelu on taattu, sillä saat suoraan asianmukaisen Eplan-projektisuunnitelman ja täydellisen dokumentaation. Voit konfiguroida kotelot itse helppokäyttöisellä ja maksuttomalla RiPanel-konfiguraattorilla tai voit pyytää myyntiämme esittelemään Power Engineering -konfigurointiohjelman, jolla saat luotua kotelon speksiesi mukaan kiskojärjestelmillä mukaan lukien ilmakatkaisijat (ACB).

Säästä arvokasta aikaa ja keskity ydinosaamiseesi.

Skaalautuva modulaarinen järjestelmä mahdollistaa ratkaisun joustavan konfiguroinnin. Se tarjoaa maksimaalisen monipuolisuuden valmistajariippumattoman kokoonpanon ansiosta Ri4Power-kennokeskusjärjestelmällä, johon mahtuu kaikkien tunnettujen valmistajien katkaisijat. Tarpeidesi muuttuminen ei ole ongelma, sillä järjestelmää voi laajentaa milloin tahansa.

Luota Rittalin tuotteiden todistettuun laatuun ja luotettavuuteen. Koeteltu, testattu ja sertifioitu Rittalin järjestelmätekniikka tarjoaa sinulle maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden. Luo tarvittava toimitusvarmuus matkalla kohti energiamurrosta.

Kansainvälisten standardien ja määräysten noudattamisen ansiosta voit käyttää Rittalin ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Lisäksi Rittalilla on tuotanto- ja huoltopalvelua ympäri maailmaa. Voimme tarjota sinulle tukea siellä missä kansainvälinen liikentoimintasi sitä tarvitsee.

Success Stories.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Green hydrogen is set to drive forward the energy revolution. But how can this environmentally friendly energy source best be used in industry? There are various options, one of which comes from H2 Core Systems. The company’s modular technology solution...

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Charged up in 60 minutes

Charging infrastructure is one of the major stumbling blocks as we switch to electric mobility. For example, if urban bus routes are changed to e-mobility, they will also need powerful charging stations. The Cologne Public Transport Authority (Kölner...

Tesvolt AG

Logistics company frees itself from the power grid

A growing number of shipping companies are becoming independent from the power grid, and with good reason – electricity prices are continuing to rise, while power cuts are very costly. Besides being a logical and climate-friendly solution, generating...

Käyttötapaus: Tuulienergialaitosten käyttäjät

Valmiina jokaiseen kovaan tuulenpuuskaan

Oltiinpa Kanadan metsissä, Australian kaukaisissa kylissä tai Pohjanmerellä: tuulienergialaitosten tulee toimittaa virtaa luotettavasti paljon yli 20 vuoden ajan. Siksi elektroniikan tulee olla sisällä suojassa kylmältä, ylikuumenemiselta ja pölyltä ja...

H&W Control GmbH

Vesivoimalla edellä

Panaman korkeimmalla vuorella, Volcán Barúlla, sijaitsevaa laitosta varten H&W Control panosti Rittalin kytkentäkaappeihin. Panamaan toimitettiin viisi kenttää – kolme virtakiskojärjestelmällä RiLine 1600 A tapahtuvaa energianhallintaa varten ja kolme...