Finans

Digitalisering: Nye muligheder for finanssektoren

Teknologier som blockchain og kryptovalutaer udgør nye udfordringer for den finansielle sektor, men giver frem for alt nye chancer og muligheder for større effektivitet og mere sikkerhed. Rittal har de rigtige løsninger, der opfylder de finansielle institutioners krav til datahåndtering og -sikkerhed.

Innovative teknologier og mobile kommunikationsformer, der registrerer, overfører og evaluerer store datamængder og dermed skaber nye strukturer og processer, giver finansielle institutioner store muligheder for at udvide deres tilbud og serviceydelser. Takket være netbankerne kan kunderne gennemføre deres bankforretninger overalt og når som helst, og når det gælder erhvervskunder, skaber digitaliseringen af den finansielle sektor nye muligheder og forretningsområder. Bankerne får nye indsigter i, hvad deres erhvervskunder gør med de penge, som de har modtaget fra deres bank. Afhængigt af de konkrete tilfælde kan risikoen ved en transaktionen vurderes bedre og mere præcist. Så bankerne er altså betydeligt mere direkte involveret i processerne.

Tilgængelighed og sikkerhed har topprioritet

Serviceydelsernes tilgængelighed øges takket være de nye tekniske muligheder. Bankkunder forventer at kunne klare deres bankforretninger via en række forskellige kanaler, hvor de frit kan vælge den ønskede kanal og også skifte kanal, når det passer dem. Denne multikanal-tilgang har som mål at opkoble alle kanaler på en sådan måde, at det til enhver tid er muligt og nemt at skifte mellem dem og bevare eller sågar øge kundetilfredsheden via denne tværgående tilgængelighed. I forhold til den digitale udfordring er denne multikanal-tilgængelighed blevet en af de vigtigste strategier i finanssektoren.

En af de trends, som vil ændre finanssektoren permanent, er blockchain. Denne nye disruptive teknologi giver mulighed for at føre et globalt register, som utvetydigt tildeler ejerskab til værdier, som ved behov kan overføres til en modtager på få sekunder. Blockchain-teknologien giver f.eks. mulighed for helt anonyme betalingstransaktioner mellem brugere uden involvering af en central finansiel formidler. Hver enkelt transaktion kontrolleres og dokumenteres af alle deltagere. Dermed bliver efterfølgende manipulationer umulige. Kryptovalutaer som Bitcoin har gjort blockchain-teknologien kendt i de seneste år, men den giver også muligheder og potentialer på mange andre økonomiske områder. Således kan blockchain bruges i elektroniske handelssystemer f.eks. til børshandler efter lukketid. Videreudviklingen af blockchain omfatter også de såkaldte "smart contracts". Blokkene indeholder her ikke kun simple finansielle transaktioner, men omfatter hele kontrakter vedrørende værdipapirer såsom aktier, obligationer, futures eller lån.

For at banker og finansielle institutioner skal kunne udnytte disse nye muligheder optimalt, kræves der en højt tilgængelig og moderne infrastruktur, der tilbyder pålidelighed og det højest mulige niveau af cybersikkerhed. Det er helt afgørende, fordi det voksende potentiale for den finansielle sektor også giver hackerne bedre muligheder. En moderne IT-sikkerhed skal på den ene side håndtere udfordringerne ved den digitale omstilling, og på den anden side etablere et solidt fundament for videreudvikling.

Universal-Investment: Data centre installed in record time

To meet new market requirements and reflect the asset management company’s dynamic growth, Universal-Investment created a new data centre at its site in Frankfurt in collaboration with project partner Canzler Ingenieure. The RiMatrix S from Rittal was selected for the modular data centre, which is a security room in itself, complete with a physical access control system. It also incorporates a protective shell that affords further protection against fire, water and smoke. In the event of a power outage, the UPS unit installed in RiMatrix S steps in first, before the in-house diesel generator starts to supply backup power to the entire building.

Digitalisering

Digitalisering skaber nye forretningsmodeller i industrien

Opkoblet og intelligent: Digitaliseringen påvirker alle brancher.

Universal Investment

Datacenter på rekordtid

En dynamisk virksomhedsvækst fik kapitalforvaltningsselskabet Universal-Investment til at flytte til nye lokaler. På den nye lokalitet i Frankfurt/Main skulle der blandt andet opføres et nyt datacenter – den mest tidskritiske komponent i projektplanen....

RiMatrix S

RiMatrix S

Med prækonfigurerede, komplette og standardiserede datacentermoduler sparer du vigtig tid i planlægningsfasen og kan gå direkte til driftsforløb.