Referenzen

Wie Sie zu Gewinnern werden

In der Automobilfertigung, in Windenergieanlagen, auf Kreuzfahrtschiffen oder an Flughäfen –  die Einsatzmöglichkeiten von Rittal Lösungen sind vielfältig.

Sie haben spezifische Anforderungen? Mit unserem umfassenden Branchen Know-how können wir Ihnen die besten und geeignetsten Lösungen und Dienstleistungen anbieten. Erfahren Sie anhand der folgenden Kunden-Referenzen, wie auch Sie davon profitieren können und zu Gewinnern werden.

 

AuCom Global Solutions

400 Schaltanlagen in nur neun Monaten

Der Kostendruck beim Wettbewerb um internationale Projekte ist eine hohe Herausforderung, Abstriche bei der Qualität der Produkte sind aber keine Option! Die Spezialisten von AuCom Global Solutions konnten sich gegen die Konkurrenz durchsetzen: Mit...

Gels GmbH

Verdrahtung sechsmal schneller

Bei der Gels GmbH wird Industrie 4.0 gelebt. Von der Planung über die Projektierung bis zur Inbetriebnahme und dem Service setzt das Unternehmen auf die Digitalisierung seiner Wertschöpfungsprozesse. Mit Unterstützung von Eplan und Rittal Automation...

W. Althaus AG

Automatisierung im Blut

Die Stellschrauben zu mehr Effizienz im Steuerungs- und Schaltanlagenbau liegen für die W. Althaus AG in der Automatisierung. Zusätzlich setzt das Unternehmen aus der Schweiz auf Datendurchgängigkeit der Prozesse sowie intensive Partnerschaften mit...

Elpex AG

Fast wie von selbst – achtmal schnellere Drahtkonfektionierung

Knapp die Hälfte der Fertigungszeit wurde bisher für die Verdrahtung aufgewendet. Bei einem typischen Schaltschrank dauert die Verdrahtung bis zu 54 Stunden. Das ist bei der Elpex AG jetzt komplett anders.

Elektro Löscher

Automatisierung in einem Acht-Mann Betrieb

Kleiner Handwerksbetrieb investiert in Automatisierungslösungen von Rittal Automation Systems und gewinnt neue Kunden.

Bauer Systeme

Datenqualität von Anfang an

Umfassende Automatisierung und die konsequente Digitalisierung aller Prozesse als Erfolgsfaktoren im Steuerungs- und Schaltanlagenbau.

Schaper Steuerungstechnik

VX25 in der Praxis

Schaltanlagen termingerecht zu fertigen und geforderte Liefertermine einzuhalten, gehört zu den großen Herausforderungen für den mittelstädnischen Schaltanlagenbauer. Der neue VX25 von Rittal überzeugt im Praxistest durch Zeiteinsparung.

Synchro Engineering

Schaltschrankprojekt in Rekordzeit

Von zehn Stunden auf 90 Minuten: Schnelle und präzise Bearbeitung von Schaltschränken durch Rittal Automatisierungslösung.

Schaltanlagenbau Westermann

Papierlose Fertigung im Schaltanlagenbau

Beim Verdrahten von Komponenten im Schaltschrank ist viel manuelle Arbeit notwendig. Eine Lösung von Eplan verspricht Effizienzgewinne.

Plenge

Schnelle und automatisierte Bearbeitung von Edelstahl

Mit dem neuen Laserbearbeitungszentrum von Rittal Automation Systems setzt Plenge die Aufträge, bei denen Edelstahlgehäuse benötigt werden, nicht nur einfacher sondern auch deutlich schneller um.

Van Meer Industrial Services

Next Level Steuerungsbau mit Rittal Automation Systems

Beim niederländischen Unternehmen Van Meer Industrial Services sorgt eine neue digitale Protzesssteuerung für eine Optimierung der Konstruktion, der Arbeitsvorbereitung sowie der Endmontage.

Gartner Elektrotechnik

Wachstum dank automatisierter Schaltschrankbearbeitung

Für Gartner Elektrotechnik ist klar: Wer wachsen will, muss investieren – in Mensch, Infrastruktur und Maschinen. Deshalb hat der oberösterreichische Anlagenbauer ein 3D-Laserbearbeitungszentrum Perforex LC 3015 von Rittal in Betrieb genommen und setzt...

Baumgartner Automation

Zertifizierung gewinnt

Das österreichische Unternehmen Baumgartner Automation bedient vornehmlich Anfragen aus der Bauindustrie. Darunter finden sich imposante Vorzeigeprojekte – so wie der Großauftrag für einen Steinbruch in den VAE. Baumgartner Automation setzte bei diesem...

APEG

Perforex verkürzt Prozesse um zwei Drittel

Automatisierte Schaltschrankbearbeitung mit Perforex von Rittal Automation Systems sorgt für komplette Durchgängigkeit der Prozesse.

Pneumatechnique Ltd.

Schaltschrankbauer reduziert Kosten mit Rittal Automatisierungslösung

Der britische Schaltschrankbauer Pneumatechnique Ltd. suchte nach Möglichkeiten, seine Betriebskosten durch Automatisierung zu senken – und fand die passende Lösung bei Rittal.

Fill Gesellschaft m.b.H

Durchgängige Schaltschrankbearbeitung mit Perforex

Bei der Fill GmbH stehen die Zeichen auf Digitalisierung. Unterstützt wird das Unternehmen durch Eplan und Rittal Lösungen.

Schubert Elektroanlagen

Die Zukunft gehört der Automatisierung

Den Anforderungen an Schnelligkeit und Qualität wird das Unternehmen Schubert Elektroanlagen u.a. mit einer Perforex gerecht. Der virtuelle Aufbau des Rittal Schaltschranks geschieht mit Hilfe der Eplan Engineering-Lösung ProPanel.

Meurer-etechnik

Investition sichert Wettbewerbsfähigkeit

Schaltanlagenbauer begegnet Kundenanforderungen nach kürzeren Lieferzeiten mit Automatisierung in der Werkstatt.

W. Althaus AG

Automation im Steuerungs- und Schaltanlagenbau

Im Steuerungs- und Schaltanlagenbau gibt viel Optimierungspotenzial. Die Schweizer Firma W. Althaus AG hat sämtliche Prozesse durchleuchtet und so weit wie möglich automatisiert.

Alexander Bürkle

Elektrokonstruktion mit dem digitalen Zwilling

Aktuell entwickelt sich das Unternehmen Alexander Bürkle, das an 22 Standorten im Süden Deutschlands rund 800 Mitarbeiter beschäftigt, vom Elektrogroßhändler zum Dienstleister, der seinen Kunden in Gebäudetechnik und Industrie intelligente...

Thermia

Durchgängige Daten erhöhen Produktivität

Die große Herausforderung für mittelständische Unternehmen im Steuerungs- und Schaltanlagenbau besteht darin, die Projekte möglichst effizient durchzuführen und gleichzeitig eine hohe Qualität zu liefern. Ein hoher Automatisierungsgrad und eine...

Ceratec

Mit 3D auf dem Weg zu Industrie 4.0

Optimierungen der Produktion im Rahmen von Industrie 4.0 sind in aller Munde. Auch das Management-Team des belgischen Unternehmens Ceratec hat sich entschieden, den Weg in Richtung Industrie 4.0 einzuschlagen.

Vidal Automatización y Control

Steuerungs- und Schaltanlagenbau auf Effizienz getrimmt

Flexibilität und schnelle Fertigung sind zwei der Hauptanforderungen, die heute an den Steuerungs- und Schaltanlagenbau gestellt werden. Diesen Herausforderungen hat sich auch das spanische Unternehmen Vidal Automatización y Control gestellt und nach...

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Bis zu 1.500 Drähte in acht Stunden

Die Automatisierung immer weiter voranzutreiben ist das Ziel von Andreas Ripploh. In seinem Unternehmen Ripploh Elektrotechnik & Engineering ist jetzt beispielsweise ein Wire Terminal von Rittal in Betrieb, das die Produktivität in der...

Ingela GmbH

Erst verlängerte Werkbank – jetzt professioneller Dienstleister

„Wir wollen die Potenziale der Automatisierung voll ausschöpfen“, erklärt Info Straub, geschäftsführender Gesellschafter. Damit wurde die Grundlage für weite-re Automatisierungsschritte gelegt.

Engie Fabricom

Perfekte Planungsdaten erleichtern Umstellung auf VX25

Wenn ein Steuerungs- und Schaltanlagenbauer seine Projekte auf hohe Effizienz trimmen will, sind zwei Grundvoraussetzungen notwendig: Eine durchgängige Datenhaltung und eine optimale Datenqualität. Wie das funktionieren kann, zeigt das belgische...