ene't GmbH

威图数据中心集装箱 - 快速且安全

ene't 公司是专注于能源行业的 IT 系统供应商。早在 2002 年,公司创始人就意识到,在能源市场上计算天然气和电力成本非常困难。因此,他们希望能为生产商、网络运营商或区域公共企业和市政部门提供合适的软件解决方案。时至今日,ene't 已成为德国能源行业的领先系统供应商之一。软件和服务是其商业模式的基石。因此,拥有高性能、可靠的数据中心至关重要,这样才能保证公司取得业务上的成功。同时,公司在能源领域的 500 多家客户也依赖于 IT 服务的高可用性。为提供这些服务,ene't 配置有自己的数据中心,采用威图的集装箱解决方案。

我们对威图提供的集装箱解决方案非常满意,因为这个方案完全满足我们对数据中心基础设施的高可用性要求。
ene't 公司总经理 Roland Hambach
Data security and high availability play an important role in ene't's business model. Therefore, all components of the data centre are designed redundantly, including the power supply and the internet connection.

达到容量极限

ene't 公司的迅速发展表明,公司的经营理念确实很成功。在短短 15 年时间里,员工队伍已经从 3 人发展到 100 多人。在此期间,能源领域的许多公司都开始了自己的数字化转型,并将越来越多的 IT 服务整合到成本计算过程中,包括 ene't 公司提供的服务。因此,公司现在以“软件即服务”(SaaS) 的形式来提供许多应用程序,这样客户就可以通过网络快速且方便地访问这些应用程序。鉴于这种模式,ene't 公司的内部 IT 基础设施面临着越来越大的压力。2016 年,原有的数据中心已不足以应对公司的业务量,公司需要一个新的数据中心。简单地扩大现有机房这个方案不可行,公司也不想加大公共云资源的整合力度。新的数据中心需要迅速建成,而且还必须满足最高的 IT 安全和可靠性要求。公司决定采用威图的数据中心集装箱,将其放置在公司驻地的空地上。

让不可能变得可能

2016 年 9 月,项目启动了。客户的要求包括:最高的物理安全水平、采用冗余设计的基础设施、尽可能高的能源效率,以及快速交付。目标是,在 2017 年 5 月启动新的 IT 环境。这个交付周期非常短,唯一可行的方案就是,集装箱数据中心使用预先配置的组件,从而快速且没有任何风险地搭建起基础设施。根据 ene't 公司提供的性能数据,威图数据中心的专家们为其配置了两个 IT 集装箱,可容纳所有必要的 IT 设备。现在,这两个集装箱已在 ene't 公司的驻地投入运行。

这两个集装箱的构造型式与最先进的内部数据中心相同。IT 机柜的冷通道外壳为 IT 系统实现了高能效的温控。顶部的太阳能电池板进一步改善了整个设施的能量平衡状况。机柜上配置有采用冗余设计的六个液体冷却柜(LCP,空气/水热交换器),负责进行冷却。这两个集装箱可容纳 12 个 IT 机柜,目前已配置有 4 个。因此,ene't 公司拥有足够的容量,来应对公司进一步发展所带来的 IT 设施需求。

UPS 系统布置在集装箱内一个单独的机房中。这些系统也采用冗余设计,并且可以通过电池保障 IT 设施正常运行最多 3 小时。该系统的设计方案是,每台服务器和交换机都由两个电源件供电,每个电源件都有独立的电源。如果停电时间较长,一个应急柴油发电机可以为整个系统供电 24 小时。

奠定坚实的基础

集装箱内布置有一个氧气还原系统,确保空气中的氧气含量保持在较低的水平,从而消除了明火风险。为此,氧气含量会被降低至 14%。机房也配备有灭火设备。此外,全面的威图 CMC III 监控解决方案可记录 IT 机柜内的关键参数,如温度、空气湿度、氧气含量、烟雾或开门情况,并将这些消息传递给中央 IT 控制中心。

数据安全性和高可用性是 ene't 公司商业模式的关键。因此,公司数据中心的每个组件均采用冗余设计,包括电源和互联网连接。

概览

项目
ene't GmbH
地址
许克尔霍芬, 德国
挑战

受 IT 支持的过程,用于计算能源市场电力和天然气成本

以 SaaS 的形式提供应用程序

强大、可靠的数据中心,具备高可用性

要求快速实施,对 IT 安全性要求超高,以及采用冗余设计的基础设施和最佳能源效率

解决方案

使用两个威图数据中心集装箱、6 个内嵌式液体冷却柜 (LCP)、UPS 系统、威图 CMC III 监控解决方案、IT 机柜、IT 机柜的冷通道外壳