WUND 集团的数据中心需要全天候处理大量数据,确保客户安心享受水疗,因此,其可靠性对集团业务至关重要。在此背景下,WUND 集团选择了威图的自给式边缘数据中心和标准化解决方案,用于他们在整个德国的各个水疗中心。水疗中心一年 365 天每天开放 17 个小时,从在线支付系统,到棕榈树浇水系统,一切都要顺利运行。要实现这一目标,威图提供的巧妙且高效的 IT 基础设施必不可少。
威图为我们提供了非常全面和专业的建议。我们能感受到,他们的专家懂得如何应对水疗服务连锁企业所面临的挑战。尽管我们的 IT 系统安装和扩装的标准化程度很高,但却依然非常灵活,这说明我们选择威图是正确的。
连续运行中的高可用性
为了营造度假的氛围,北威州奥伊斯基兴水疗中心栽有 500 多颗真正的棕榈树和 1200 株兰花,水温控制在 24 至 33 度之间。该水疗中心总共配有 3000 多个 IP 地址,分别用于泵、控制元件和 500 棵棕榈树,这些棕榈树不再由人工浇灌,而是与自动灌溉系统相连。因此产生了巨量的数据,这些数据被处理并保存在当地的数据中心。如果这些系统无法保持平稳运行,那么运营商就会遭受经济损失,甚至是品牌形象受损。因此,该水疗中心选用了威图的 IT 基础设施,因为威图能够确保数据的高可用性。对于模块化冗余 UPS 设备和配电设备,威图设置有单独的技术设备室。此外,还安装了液体冷却柜 (LCP) 以及冷却通道外壳,为服务器机房内的并柜进行冷却。通过间接、自由冷却进行制冷。
WUND 集团需要跨水疗中心管理监控和故障消息、获得顶级水平的系统技术、最大程度标准化 IT 基础设施,并访问跨地区的服务网络。由于只有在低延迟时间的情况下才能保证全年运行期间的高可用性,WUND 集团选择在每个水疗中心都设置一个边缘计算系统。
最大程度标准化,可应对未来需求
要想实现高可用性,集团就需要在各个水疗中心建立自给式数据中心。高度标准化且彼此几乎完全一致的数据中心,大大降低了在出现问题时迅速排除故障的难度。虽然各个设备彼此独立工作,但可随时扩展的 IT 基础设施以及相关流程可以大幅简化操作,并最终促使该集团选择与威图合作。此外,集团可轻松将新的水疗中心整合到现有的 IT 环境中,也能对现有的数据中心进行扩展。
监控不间断,保障安全
目前,德国有百分之八十的水疗和温泉中心都选择使用威图的解决方案,例如标准化 TS IT 机柜和/或温控解决方案。在各个水疗中心,威图 CMC III 监控系统借助服务器机柜中的传感器来检查每个功能是否在顺利运行。为此,数据中心会收集温度、湿度、风速等数据。这些测量值在一个中央单元中得以合并和处理,然后通过简单网络管理协议 (SNMP) 接入到威图数据中心管理系统中。该数据中心基础设施管理 (DCIM) 软件位于另一个数据中心,在那里持续监控从各个水疗中心接收到的数据,并在必要时触发警报。因为如果出现问题,持续警报系统必须确保可以立即采取应对措施。如今,WUND 集团各个水疗中心的硬件运行良好。停机和故障已成为过去。不过,WUND 与威图已经在规划后续的合作事宜,例如基于数字化程度的提高,对 IT 设施进行扩展。在此期间,水疗中心的顾客不会受到丝毫影响,仍能舒适地躺在配有 IP 地址的 500 颗棕榈树下享受度假时光。
概览
- 项目
- WUND 集团
- 地址
- 腓特烈港, 德国
- 分支机构
- IT-infrastructure
- 挑战
提供高效、可靠且最大程度标准化的 IT 基础设施
确保数据高可用性,访问跨区域服务网络
- 解决方案
在四个驻地建设自给式边缘数据中心
使用模块化 UPS 设备,采用冗余设计,确保最大程度的可靠性
使用液体冷却柜 (LCP) 和冷却通道外壳,实现最大能效
使用 CMC III 监控系统和 DCIM 软件 RiZone,确保 IT 基础设备的高可用性