多年来,人们一直很关注能效,那么哪里还有节能的潜力?对于这个问题,Voith Turbo 公司海登海姆驻地成立了“资源和能源效率”工作组,想要进行深入的研究。如果之前都是着眼于常见的领域,那么注意力就会始终集中在较小的耗能器。基于这种情况,威图在为 Voith Turbo 提供服务和效率检查结果时,后者感到非常惊讶。根据检查结果,如果将车间中加工中心的控制柜温控系统换成威图Blue e+ 冷却设备,可以实现大幅的节能。
效率检查的结果让我们大吃一惊,完全没有预料到我们会有这么大的节约潜力。
远大的目标
Voith 集团非常重视可持续性和对资源的有效利用。为此,集团设有一个远大的目标,即在六年内实现 20% 的节约。因此,员工们会定期记录和评估集团消耗的能源数量和水量,以及所产生的废料数量。此前,人们从未关注过控制柜的冷却设备。
现场效率检查
在审视机床和加工中心的能效时,人们的关注焦点往往在于驱动和液压组件,而忽略了控制柜温控系统。因此,那些可以轻易挖掘出来的潜力就这样被忽视了。从威图的服务和效率检查结果来看,在很多情况下,升级后的设备在很短的时间内就能收回成本。在 Voith Turbo 公司,两名威图专家对总计 50 个不同的机床及其控制柜温控系统进行了详细的检查。完成服务检查后,客户会收到一份全面的关于冷却设备状况的报告。其中还包括相应的建议,例如是否有必要更换冷却设备,哪种设备适合作为替代品,以及如果更换了新的设备,客户可以节省多少能源。对于 Voith Turbo 公司海登海姆驻地,威图建议更换 21 台机床的冷却设备。根据所需的冷却功率而定,分别选择威图 Blue e 或 Blue e+ 系列冷却设备。
改造顺利完成
文档中列出的建议还包括投资回报期计算表,便于客户决定是否要进行更换。Voith Turbo 公司管理层惊讶地发现,更换后,能耗和能源成本将下降 70%,这意味着,换用节能冷却设备平均只需接近两年就能收回成本。那么,结果就显而易见了。公司在 21 台机床上安装了威图 Blue e 和 Blue e+ 系列冷却设备。除了一些小的调整,改造工作进行得很顺利。有了在海登海姆驻地的成功经验,Voith Turbo 公司的其他工厂也将在机床上改用威图的节能冷却解决方案。
概览
- 项目
- Voith Turbo GmbH & Co. KG
- 地址
- 海登海姆, 德国
- 分支机构
- Machine-Building
- 挑战
- 公司目标是在六年内将能耗降低 20%
- 解决方案
- 对 50 台不同的设备进行服务和效率检查,并进行文档记录
- 将 21 台冷却设备替换为威图 Blue e 或 Blue e+ 设备
- 投资回报期为大约两年