灵活性和高速生产,是控制设备和开关设备制造企业面临的两大挑战。西班牙公司 Vidal Automatización y Control 也一直面临着这些挑战,迫切希望找到理想的方案来提高价值链中的过程效率。最终,Vidal 公司找到了理想的合作伙伴——洛飞腾集团,并明确了三大优化领域及对应的方案。在工程设计方面,采用易盼的 Eplan Electric P8 和 Pro Panel。在应对客户严格的质量要求方面,采用威图的高质量箱体和控制柜。在机械加工方面,采用威图自动化系统的 Perforex 加工中心。与手工生产过程相比,它缩短了生产时间,提高了生产质量。
过程自动化和高生产质量,使我们能够根据客户的要求来生产控制设备和开关设备,以及实现过程的标准化。
以最佳方式整合工程设计
Vidal 公司使用 Eplan P8 来进行工程设计。在电气规划完成后,在 Pro Panel 中 3D 设计所有设备。由此产生的虚拟原型构成了公司内部后续所有过程的基础。“例如,项目所用的材料会自动发送到我们的 ERP 系统中,所以材料管理是完全自动化的。”Vidal 公司采购部门负责人 José Miguel 介绍说,“这样就减少了我们花在采购上的时间。”3D 结构规划还会显示以后在生产中可能会出现的问题。例如,如果安装板上有个组件可能会与控制柜的门发生碰撞,那么在这个早期规划阶段就可以发现。那么,修正就是在规划阶段直接进行,而不是到了车间才去实施,进而再次大大缩短了生产时间。这样一来,Vidal 公司就能更快地将设备交付给客户。
Vidal 公司将产品也视作综合解决方案的一部分,因为它们会对成品设备的质量产生很大的影响。因此,公司选用了威图的控制柜、箱体、配电组件和温控解决方案。Vidal 公司技术总监 Fernando Romero 说:“在规划阶段,我们也使用了威图的配置器进行热量计算和箱体选择。而且我们可以从威图网站上下载技术数据,所以在选择产品时也很便捷。”
车间中的自动化
Vidal 公司还采购了威图 Perforex BC 数控加工中心,以提高车间效率。因此,在生产由钢、不锈钢、铝、铜和塑料制成的配电箱时,可以实现合理的自动化。同时,由于 Perforex 可以进行非常精确的切割、钻孔和螺纹加工,所以加工后的箱体质量也得到了提高。而控制加工中心所需的数据直接来自于 Eplan Pro Panel 的 3D 结构规划。因此,不再需要在安装板上放置和对准组件这类费时费力的操作,而是直接在车间开始加工。“Perforex 就是我们的理想设备。”Vidal 公司总经理 Javier Vidal 满意地说。对于 Vidal 公司,此次整个转换过程是在通往工业 4.0 的道路上迈出的又一步。由于高效的工程设计、自动化生产和过程优化,以前所需的生产时间现在可以缩减三分之二。
概览
- 项目
- Vidal Automatización y Control
- 地址
- 帕特尔纳(巴伦西亚省), 西班牙
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
- 优化整个价值链的过程
- 解决方案
- 在 Eplan P8 和 Eplan Pro Panel 中进行工程设计
- 早在规划阶段就进行修正
- 与手工作业相比,要缩短周期时间,提高质量
- 直接通过 Eplan Pro Panel 进行控制
- 生产时间缩短 2/3