Universal Investment

极速建成数据中心

Universal-Investment 是一家资本管理公司。公司近些年来发展迅速,不得不计划从原办公地址搬到新的法兰克福驻地。在新驻地,公司还需要建一个新的数据中心,这是项目规划中时间最紧张的任务。在此背景下,Universal-Investment 与专业规划和咨询公司 Canzler Ingenieure 签订了合同,委托其协助实施搬迁和改装项目。Canzler Ingenieure 公司的专家们选择使用威图 RiMatrix S 模块化数据中心,以期提前两个月完成搬迁。

通过“叠套式”(room-in-room) 安装方案,我们能够在利用现有空间的同时节省大量的成本,而且还加快了项目进度。
规划与咨询公司 Canzler Ingenieure 总经理 Michael Nolte

IT 设施需要新的安置空间

搬迁的目的地是位于法兰克福西边的高度现代化的 IBC 大厦。按照计划,新的数据中心占地约 100 平方米,采用传统结构形式布置在办公楼的其中一层。为此,需要大规模拆除办公设施,并提供复杂的、冗余的技术基础设施,如冷却装置、电源、UPS 设备和警报系统。

经过预配置,即连即用

根据最初的规划,数据中心的每个组件将单独承包出去。然而,这样就会带来巨大的规划成本,而且需要与工人们不断进行协调。在这种情况下,也就无法保证定于 2014 年夏季的搬迁如期进行。

最后,团队选择了一个有效的替代方案:威图 RiMatrix S 模块化数据中心。对于这种解决方案,客户只需使用一个订货号下单,然后就能在短短六周内收到完整的、预先配置好的数据中心,其中包括 IT 机柜、温控系统、配电设备以及用于监控和 IT 管理的软件。这样一来,整个过程的复杂程度大大降低。RiMatrix S 数据中心作为“叠套式”解决方案,安装在办公楼的其中一层中。

全方位防护

该模块化数据中心本身就是带有门禁的安全室,还带有附加的防护外壳,确保达到防火、防水和防烟要求。如果遇上停电,先由 RiMatrix S 中安装的 UPS 设备暂代电源,然后由内部的柴油发电机负责为整个建筑供电。

此外,公司还为 RiMatrix S 数据中心采取了带集成防火功能的消防措施,因而无需再在大楼内提供进一步保障。在这个方面,威图安全室已经通过了欧洲认证机构 (ECB•S) 的认证,也简化了相关的消防措施。

概览

项目
Universal Investment
地址
法兰克福, 德国
分支机构
Finance
IT-infrastructure
挑战

建立高可用性的数据中心,并为未来的发展预留出空间

要求高能效,安装时间有限

解决方案

安装两个标准化的、经过预配置的 RiMatrix S Double 6,采用“叠套式”安装,其中包括 IT 机柜、温控系统、配电设备和监控与 IT 管理软件

通过 UPS 设备或柴油发电机确保高可用性